This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:VSYNC/HSYNC 至 DE 有效时序

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160373/tfp410-vsync-hsync-to-de-assertion-timing

器件型号:TFP410

HSYNC/VSYNC 置位周期是否至少为1 Tpixel、或者您是否需要多个周期?  如果我需要多个周期、是否必须遵循 VESA-CVT 规范第3.6节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在消隐期间、HSYNC 和 VSYNC 在一个 Tpixel 边界上输出(不需要多个周期)。  这些信号在 IDCK 的上升沿或下降沿被锁存。