This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:TDP1204和 TMDS1204之间的差异?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160551/tdp1204-difference-between-tdp1204-and-tmds1204

器件型号:TDP1204
主题中讨论的其他器件: TMDS1204

您好!

我希望设计一款基于 FPGA 的 PCBA、用于视频处理。 我希望具有 HDMI 2.1 输入和 HDMI 2.1输出。  

HDMI 信号将连接到 FPGA 上的16Gbps 高速串行收发器。 但我将需要信号调节。  

将使用大约6英尺的铜外部电缆。

PCBA 近似值:FPGA->1英寸 TRACE->2英寸 TRACE->HDMI IC->1英寸 TRACE->HDMI 连接器

TDP1204和 TMDS1204之间的区别是什么? 我应该使用哪种?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是拉电流还是灌电流设计?  

    下面是 TDP1204和 TMDS1204之间的快速特性比较

    但这看起来是一个源应用、如果是这种情况、则应使用 TDP1204。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将具有1个 HDMI 输入和1个 HDMI 输出。 因此、1将为灌电流、1将为拉电流。

    TDP1204是否可同时用于这两者?

    另一个注意事项是、我的 PCB 需要与2.1和更旧的 HDMI 以及2.0和1.4兼容

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于接收端、接收端是否具有单独的 CLK 和 FRL_LANE3? 如果没有、则可以使用 TDP1204。

    TDP1204和 TMDS1204均支持 HDMI1.4、2.0和2.1。

    谢谢

    David