This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE501:直接将 PS 引脚与 GND 相连时的任何问题

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158068/sn65lvpe501-any-issues-when-connecting-ps-pin-with-gnd-directly

器件型号:SN65LVPE501

您好!

我的客户直接在 SN65LVPE501上将 PS 引脚与 GND 相连。   他有什么问题吗?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    这不应该是一个问题。 最好将其保持悬空或使用电阻器并连接到 GND、这是一种良好的设计实践。 这可防止任何 GND 尖峰进入器件。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    我的客户连接了以下设备:

       PC 上的 PCIe 总线<--电缆-->[SN65LVPE501 <-->具有 PCIe 的定制 ASIC ]

    他可以观察到在上述系统上冻结了一种型号的 HP PC。  其他 PC 没有问题。  此外、某些 PCIe 子卡在此 HP PC 上不存在问题。  HP PC 的现象不是唤醒 BIOS。

    在其电路板上、此 SN65LVPE501的 PS 引脚与 GND 相连、无需寄存器。  您能不能猜到根本原因是由于 GND 尖峰噪声而处理 PS 引脚?   这就是我提出的原因。   欢迎提出任何意见。   请告诉我们您的意见。  

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    如果我正确理解、则似乎有些 PC 在工作、而其他一些 PC 可能有问题。 建议检查这些不同 PC 上的 ASPM (活动状态电源管理) BIOS 设置。 请确保工作 PC 和非工作 PC 使用相同的设置。

    此致、Nasser