This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:有关功能的问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXS0102, LSF0102, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160219/pca9306-question-about-functionality

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TXS0102LSF0102TCA9406

大家好、

我对该器件有一些问题。  

VCC1=1.2V 或1.8V、VCC2 = 3.3V。  VCC1的上升时间将晚于 VCC2。  在此期间、SCL2和 SDA2的行为是什么? 他们会是高阻态吗? 它们是否会干扰   I2C 总线上运行的其他通信 (连接的总线 SCL2 -sdA2)? 参考下面的原理图。

2。条件与上述相同、并且希望使用 disable_I2C_connection 禁用 SCL2/sdA2连接。 当 DISABLE_I2C_CONNECTION 为高电平时、它会违反数据表中给出的 VREF2>VREF1约束、因此是否会有任何问题?    假设 VCC1在此期间可用、SCL2和 SDA2在 DISABLE_I2C_CONNECTION 处于高电平期间会出现什么行为? 他们会是高阻态吗? 它们是否会干扰   I2C 总线上运行的其他通信 (连接的总线 SCL2 -sdA2)?

 PCA9306和 TXS0102器件之间的区别是什么?  对于 I2C 和 PMBus、是否存在使用 LSF0102而不是 TXS0102的约束? 两个器件都具有自动方向感应对于这些器件、maksimim 是否存在对 GND/VCC 的最小外部电阻的限制?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在正常运行期间,电流流入 VREF2并流出 VREF1。 该电流可能会为 VCC1及其连接的任何器件部分上电。 这通常不是您想要的。

    2.当 EN 为低电平时、所有其他引脚均为高阻抗、其连接无关紧要。

    PCA9306和 LSF0102是相同的。 TCA9406和 TXS0102是相同的。 TXS 具有内部上拉电阻器、边缘加速器、并可正确处理断电电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    TI 将于2022年10月11日中午之前作出响应。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    [引用 userid="510099" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160219/pca9306-question-about-functionality ]1. VCC1=1.2V 或1.8V、VCC2 = 3.3V。  VCC1的上升时间将晚于 VCC2。  在此期间、SCL2和 SDA2的行为是什么? 他们会是高阻态吗? 它们是否会干扰   I2C 总线上运行的其他通信 (连接的总线 SCL2 -sdA2)? 参考下面的原理图。[/quot]

    如果 VCC1的上升时间晚于 VCC2、那么您可以预期 Clemens 所说的是电流从 VREF2流经导通 FET 从 VREF1流出的位置。 由于您的电路采用推荐的200kOhm 电阻器、因此我们可以预计会限制该电流、以保护内部开关不会提供过多电流。  

    对于 SCL2和 SDA2线路、如果 VCC1 = GND 且 VCC2 = 3.3V、则 VREF1和 VREF2之间的导通 FET 将导通从 VREF1流出的电流、从而将 EN 引脚电压降至 VCC1 = VREF1 = GND。 这意味着 PCA9306应为高阻态、可隔离 SDA 和 SCL 线路的两侧。  

    [引用 userid="510099" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160219/pca9306-question-about-functionality ]2. 相同的条件、并且希望使用 disable_I2C_connection 禁用 SCL2/sdA2连接。 当 DISABLE_I2C_CONNECTION 为高电平时、它会违反数据表中给出的 VREF2>VREF1约束、因此是否会有任何问题?    假设 VCC1在此期间可用、SCL2和 SDA2在 DISABLE_I2C_CONNECTION 处于高电平期间会出现什么行为? 他们会是高阻态吗? 它们是否会干扰   I2C 总线上运行的其他通信 (连接的总线 SCL2 -sdA2)?

    只要实施200kOhm 电阻器、我就不会在该应用中看到任何损害。 如果没有200kOhm 限流电阻器、那么我预计器件会损坏、因为3.3V 与 GND 几乎直接短路。  

    由于 DISABLE_I2C_CONNECTION 会将 EN 拉至 GND、因此 PCA9306的内部开关将为高阻态、从而分隔 I2C 总线的两侧。  

    [引用 userid="510099" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160219/pca9306-question-about-functionality "]

     PCA9306和 TXS0102器件之间的区别是什么?  对于 I2C 和 PMBus、是否存在使用 LSF0102而不是 TXS0102的约束? 两个器件都具有自动方向感应对于这些器件、maksimim 是否存在对 GND/VCC 的最小外部电阻的限制?

    此致、

    [/报价]

    请参阅 Clemens 的陈述以了解第3点。  

    此致、

    Tyler