This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:如何在 TCA4307和 TCA9511A 之间进行选择?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160213/tca4307-how-do-i-choose-between-tca4307-and-tca9511a

器件型号:TCA4307
主题中讨论的其他器件:TCA9511A

您好!

TCA4307和 TCA9511A 具有非常相似的规格、就我所见、它们引脚对引脚电气兼容(与网站相反)。

我可以看到的唯一区别是 TCA4307具有阻塞总线恢复功能。

您对在两者之间进行选择有什么指导吗?

  • 例如、一个器件是最新器件吗? 这两种情况看起来都很近期。
  • 您是否会始终推荐 TCA4307、因为它具有阻塞总线恢复功能-是否存在无法停止阻塞总线恢复的情况?
  • TCA9511A  目前在您的网站上的标价较低

非常感谢。

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    正确、两个器件之间的差异是总线卡死恢复。

    是否可取取决于您的系统需求。 如果您的设置不考虑总线卡滞问题、则可能没有必要。 需要注意的是、TCA4307会在总线阻塞的情况下主动产生时钟脉冲。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的回答-已理解。

    此致、

    Jonathan