This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:可承受最大重力压力

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1138100/tca9544a-withstand-maximum-gravitational-pressure

器件型号:TCA9544A

大家好、

我的客户正在使用我们的 TCA9544APWR、当他们构建 PCB 板时、他们会 将散热焊盘粘贴到 IC 顶部、以便他们想知道 IC 的最大耐受力、我们是否有这样的规格可以建议客户?

谢谢!
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    让我联系我们的封装工程师之一、以收集有关此问题的更多信息。 请等待几天的延迟、然后再进行另一次响应。 谢谢!

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    现在是否有任何 CAN 更新?
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138097/tps74801-q1-withstand-maximum-gravitational-pressure

    LDO 团队根据封装团队仿真回复我。 供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很抱歉耽误您的时间、但我联系的封装工程师尚未回复任何详细信息。 LDO 团队似乎能够以比我更快的速度从封装工程师处获得响应 。 让我点击我发送的电子邮件。 我会尽快作出回应。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我已经与封装工程师联系了。 遗憾的是、此器件上没有 TSSOP 封装的数据。 由于缺乏请求,他们已停止这种类型的测试。  

    我们的故障分析团队可能会通过某种方式进行此测试、但此时我无法保证进行此类测试。 如果我发现 FA 团队可以进行测试、可能需要几周时间才能获得数据。  

    请告诉我客户想要追求什么。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    很抱歉耽误你的时间。 以下是我能够从包装团队收集的一些信息。

    在32DAD 和56DKQ 封装(TSSOP 封装)上测试了结果。 请注意、我们并未根据自己的知识定义行业标准方法或规范。  

    56DKQ 的测试频率高达200N、未发现任何封装故障。  

    32DAD 封装可承受高达500N 的电压。

    根据这些数据、我们认为200N 是封装可承受的最大压缩力的良好估计值。  

    如果您需要比这更准确的数据、我们必须设置20引脚 PW 封装的工程测试、这可能需要几周的时间。  

    此致、

    Tyler