This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:配置为 SGMII 至铜制强制100M 全双工。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160103/dp83869hm-configuring-as-sgmii-to-copper-forced-100m-full-duplex

器件型号:DP83869HM

您好!

在硬件中、dp83869hm 以 SGMII 的形式捆绑到具有10/100/1000自动协商使能端及其工作状态的铜。 但我希望 SGMII 采用铜制100M 全双工。

下面是我使用的寄存器及其各自的值。

1、将0x0046写入寄存器0x01DF

2、将0x2100写入寄存器0x0000

3、将0x5000写入寄存器0x0010

4、将0x1000写入寄存器0x0009

5、将0x2100写入寄存器0x0C00

 在 Wireshark 中未观察到任何数据包。

已尝试读取0x1 reg [BMSR]、其观察到的值为= 0x7949。

请告诉我哪里出错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tharun、您好!

    我们不建议禁用自动协商以强制执行速度。 相反、将自动协商保留在开启状态、并删除所需速度以外的广播。 您可以在寄存器0x4中执行此操作。 请尝试一下、如果您成功、请告诉我。

    谢谢、

    David