This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125RT410:电路原理图回顾和一些问题...

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125RT410, USB2ANY, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003041/ds125rt410-schematics-review-and-some-questions

器件型号:DS125RT410
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDS125DF410

尊敬的 Sirs:

1.随附的是客户原理图、请帮助查看是否存在任何问题。

2.客户希望了解如何设置 DS125RT410以在上电时加载 EEPROM 设置

3.跳线设置是否有问题?

4.客户是否可以使用任何 USB 转 I2C 软件狗及其自己的板与 TI GUI 配合使用?

5.作为客户反馈,REFCLK_IN 和 REFCLK_OUT 上有信号,但 All_DONE 始终为高电平。

谢谢。

e2e.ti.com/.../3581.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    1. 原理图审阅注释:
      1. U1 DS125RT410  
        1. 建议在 RXN 和 RXP 引脚上放置一个220nF 电容器。
        2. 建议使用阻值介于2k Ω 和5k Ω(当前为1k Ω)之间的电阻器将引脚43 INT 上拉至 Vdd。
      2. U3 DS125RT410
        1. 建议在 RXN 和 RXP 引脚上放置一个220nF 电容器。
        2. 如果不使用引脚42 REFCLK_OUT、则应保持悬空。
        3. 引脚41 all_done 应保持悬空。
    2. 有关如何在上电时设置 EEPROM 的说明、请参阅数据表的第7.4.1节和第7.5.5节。
    3. 跳线注释:
      1. 环路滤波器跳线应放置在引脚1和2之间。
      2. 对于主模式、EN_SMB 跳线应保持悬空、对于从模式、应将其置于引脚1和2之间。
    4. 是的、USB2ANY 可用于从 USB 连接到 I2C。 USB2ANY 的 SDA 和 SCL 引脚可连接到 DS125RT410的 SDA 和 SDC 引脚。
    5. 这很可能是因为 EN_SMB 连接到 GND。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    更多问题需要帮助!

    谢谢。

    1.客户已按照建议修改、但似乎仍有问题。  

    是否有任何关于故障排除的建议? 下面是功能块、客户现在遇到连接问题。

    2.客户使用1个 EEPROM 将2个 DS125RT410设置为 EEPROM 模式、DS125T410的地址是否需要彼此不同?

    3.客户可以使用任何品牌的 USB 转 I2C 软件狗代替 TI USB2ANY 吗? 例如以下加密狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    1. 您能否提供写入器件的寄存器设置及其运行数据速率?

    2.如果您通过相同的 I2C 连接与两个 DS125RT410器件通信、则两个地址必须相同。

    我们建议您使用 TI USB2ANY。 如果您决定继续使用其他品牌之一、我们将无法就沟通问题向您提供支持。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1.客户使用从 E2E 另一帖子获取的十六进制文件的默认设置。 附件。

    e2e.ti.com/.../DS125DF410_5F00_example_5F00_EEPROM.zip

    2.客户已为两个 DS125RT410设置相同的 I2C 地址、但仍无法正常工作。

    是否有针对客户的建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我讲过、  每个 DS125RT410的每个器件的 I2C 地址必须不同。

    您是否还使用 TI USB2ANY 与器件通信?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户仍有问题使 RT410正常工作。

    下面是他们的一些问题。

    1.客户使用 I2C 专家在 I2C 总线上搜索处于 I2C 模式的器件、仅找到1个 RT410 (0x30)、找不到第二个 RT410 (0x32)。 有什么问题吗?

    2.如果 I2C Expert 仅与 EEPROM 一起使用,  则会找到总共8个地址! 这是否正常?

    EEPROM 为  CAT24C08WI-GT3

    3.上电时、客户未进入 EEPROM 模式(主控模式)、且 All_DONE 引脚为高电平、I2C 也为高电平。

    I2C 波形。

    时钟:

    数据:

    请帮助我的客户、因为他的 RT410目前仍不工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为下面的引脚为所有被评估的重定时器配置硬件设置。

    • EN_SMB
    • READ_EN_N
    • ADDR0、ADDR1、ADDDR2、ADDR3

    您可能会在 I2C 软件 GUI 中使用7位寻址。 如果是这种情况、则必须相应地映射重定时器从器件地址。 例如、使用7位寻址时、SMBus 地址0x30对应于0x18。 见下表。

    表1. DS125DF410 SMBus 写地址分配

    ADDR_3

    ADDR_2

    ADDR_1

    ADDR_0

    SMBus 写入地址

    7位 SMBus 地址

    0

    0

    0

    0

    0x30

    0x18

    0

    0

    0

    1

    0x32

    0x19

    0

    0

    1

    0

    0x34

    0x1a

    0

    0

    1

    1

    0x36

    0x1b

    0

    1

    0

    0

    0x38

    0x1c

    0

    1

    0

    1

    0x3a

    0x1d

    0

    1

    1

    0

    0x3c

    0x1E

    0

    1

    1

    1

    0x3E

    0x1f

    1

    0

    0

    0

    0x40

    0x20

    1

    0

    0

    1

    0x42

    0x21

    1

    0

    1

    0

    0x44

    0x22

    1

    0

    1

    1

    0x46

    0x23

    1

    1

    0

    0

    0x48

    0x24

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有关 RT410的问题、它是否支持 SAS?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    DS125RT410不支持 SAS。

    此致、

    起亚拉赫巴