This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:EVM 模糊原理图

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000448/tps65994qfnevm-evm-blurry-schematics

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65994TPS25750

slvubm1c.pdf 中的原理图非常模糊、适用于 TPS65994 EVM。 TPS25750 EVM 中存在相同的问题、但我在另一篇文章中找到了这些原理图。

我能否获得原理图的直接 pdf 副本?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您能否添加我并提供电子邮件地址?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已请求添加。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stephen、我将与我的营销团队联系、并为您提供文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我有同样的问题和请求,您能否提供原始文件或要求将其添加到主板的可用技术文档 中?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您使用此器件的应用是什么? 您是否有本地 FAE 联系人?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    该应用将面向消费者市场、TI 产品系列目前尚未配备 FAE。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    请添加我并分享您的电子邮件地址。 我建议在您的应用中使用 TPS25750。

    谢谢、

    哈里