This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:交流去耦电容位置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001972/hd3ss215-ac-decoupling-cap-location

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件: HD3SS214

您好!

在我的客户设计中、拉电流为 BMC AST2600、灌电流侧为两个微型 DisplayPort 连接器(背面和正面)。

它们使用 HD3SS215IRTQT 进行开关。

客户希望检查 交流去耦位置。

作为 BMC 设计指南、

但在 HD3SS215IRTQT 规范中、

您对此设计有什么建议吗?

AUXP/N 上的交流衰减似乎需要靠近 BMC 设计指南的连接器、以及靠近 HD3SS215IRTQT 设计过程的主链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此特定设计的最大数据速率是多少? 请注意、HD3SS215最高只能支持 DP HBR2 (5.4G)。 对于更高的 DP 数据速率、请考虑 HD3SS214、它可以支持8.1G 的 HBR3。  

    HD3SS215需要偏置电压、设计人员必须将电容器放置在开关的一侧。 在上面的 HD3SS215示例中、偏置电压由上拉/下拉电阻器提供给 VDD。 如果您将电容器从电源移到连接器侧、则偏置电压由电源提供、您必须确保电源偏置电压满足 HD3SS215共模电压要求(0至3.3V)。

    有人还指出了上述示例的设计缺陷。 有关详细讨论、请参阅此 e2e 帖子、 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000281/hd3ss215-how-to-treat-aux-pin-when-selecting-either-of-two-output?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=hd3ss215#

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该设计的最大数据速率是多少? 请注意、HD3SS215最高只能支持 DP HBR2 (5.4G)。 对于更高的 DP 数据速率、请考虑 HD3SS214、它可以支持8.1G 的 HBR3。

    =>2.7G (BMC AST2600A3最大值)

    HD3SS215似乎可以满足我们的要求、对吧?

     

    HD3SS215需要偏置电压、设计中必须将电容器放置在开关的一侧。 在您提供的 HD3SS215示例中、偏置电压由连接到 VDD 的上拉/下拉电阻器提供。

    如果您将电容器从电源移到连接器侧、则偏置电压由电源提供、您必须确保电源偏置电压满足 HD3SS215共模电压要求(0至3.3V)。

    =>在查看 AST2600A3的数据表后、

     

     

    如果 VDD 偏置电压在0-3.3V 期间、我似乎可以将交流电容放置在靠近连接器侧的位置、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS215可支持2.7Gbps 数据速率。

    2.我不是指器件电源或 VDD 偏置电压、而是指实际的 DP 主链路和 AUX 信号共模电压、该电压应为0至2V、请仔细检查 AST2600A3数据表以确认。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    仔细检查规格、它似乎符合标准标准(DisplayPort 规格1.1a)。

    因此、电压范围满足您提到的0至2V 电压范围。

    因此、将交流电容放在 Auxp/N 上靠近连接器侧的位置、TXP/N 上靠近 BMC 侧的位置。 (请参阅 BMC 设计指南)

    还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅图中 AUX Caps Lock 的位置。

    我还建议他们将 TXP/N 电容器放置在连接器侧。 我知道这与 BMC 设计指南不同。 但在连接器上安装电容器可确保 BMC 设置 HD3SS215 MUX 共模电压。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在客户设计中、 拉电流为 BMC、灌电流为前端显示端口和后端显示端口。

    用于以下设置

     

    如果它们需要自动检测、则可以相互切换前后。 (前侧为第一优先级)

    下面是设计、

    AUX_SEL => M 为10K PU 和10K PD

    如何设置 Dx_SEL?

    他们是否可以通过使用前端显示端口的 HPD 来使用硬件控制(MOS 或逻辑)?

    或者需要固件控制??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用前面和后面的 HPD 作为输入来驱动 DX_SEL 选择。 如果前后的 HPD 均为高电平、则还需要使用外部电路来确定前部优先。  

    另请注意、当前后 HPD 均为高电平并且您切换 DX_SEL 时、HPD 不会从高电平、低电平变为高电平。 但您需要将 HPD 拉至低电平、然后再拉至高电平、以便 BMC 源设备知道接收设备发生了变化。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我们使用 HPD 来控制 Dx_SEL、没问题吗?

    客户提到 了 DP1.4规范、似乎 HPD 不仅是热插拔检测、而且是中断信号(HPD_IRQ)。

    它是一个高/低脉冲,如复位信号。

    因为它们无法找到用于控制 DisplayPort 电缆是否已插入/存在的现有功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     上游器件使用 HPD 来检测器件上的下游端口 是否已连接到另一器件(下游器件)。

    HPD 中断 是  一个持续时间为0.5ms→1ms 的低电平 HPD 脉冲。

    如果低电平 HPD 脉冲持续时间超过2ms、则可将 HPD 视为断开。  

    外部电路必须区分 HPD 中断和 HPD 断开、然后正确驱动 DX_SEL。  

    谢谢
    David