This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:将 DP83826EVM 连接为 LAN8742A 备选器件

Guru**** 2900630 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999607/dp83826i-connecting-dp83826evm-as-lan8742a-alternate

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83826EVM

我们有一个系统控制器板(也称为 AE-Main)、它是使用 LAN8742A PHY 的以太网通信功能、但我们的此器件存在可靠性问题、尚未解决。 这些电路板处于预量产阶段、我们正在考虑改用 DP83826 PHY 进行待定的量产设计电路板开发。 为了在我们承诺进行此更改之前验证硬件/固件与 DP83826的兼容性、我们将使用现有的 AE-Main 板、其中连接了 DP83826EVM 来代替 LAN8742A PHY。 随附的文档描述了迄今为止的详细信息和我们的评估结果。

显然、由于我们正在寻求支持、我们尚未成功地使用 DP83826EVM 连接实现功能以太网通信。 您能否查看我们的方法和 DP83826配置详细信息、以确保我们没有错过任何简单的内容。

非常感谢您的帮助-邓肯

e2e.ti.com/.../AE_2D00_Main-_2D00_-DP83826-PHY-Evaluation-Status-_2D00_-210505.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    感谢您的查询和输入。

    让我回顾一下、下周再见。

    有几个问题  

    您是否已经使用 DP83826进行了一些测试以了解相关知识。 如果不是、请在连接到电路板之前在 EVM 上花一些时间。

    适配器板的连接看起来很长。 查看您是否可以优化和硬接线、而不是使用触点。

    您能否降低速度并进行检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    感谢您的响应和帮助。 我需要它!

    除了基本电源应用和观察状态 LED 之外、我还没有进行任何其他 DP83826测试。 欢迎您提出任何建议。 我从事这项业务已有很长一段时间、但以太网设计对我来说是相对较新的。 我有很多要学习的东西。

    跳线的长度绝对长于所需的长度(大约3.25"(加上现有的 PCB 走线长度)、信号的所有相同长度的30 AWG 绕线)。 在现有电路板位置进行修补是一项挑战。 我可以将它们缩短(最多可能是1英寸)并硬接线到 EVM 接头引脚、如果您认为这很重要、则可以绕过触点。 我是否可以进行一些有助于确定这是否是问题的基本测量?

    通过降低速度、您是否指的是10BaseT 与100BaseT? 这是通过连接的设备(即 LAN 适配器)还是 PHY 的配置来实现的?

    希望你们做得好。

    小心-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    感谢您的参与。 无需担心学习、我们将为您提供支持。

    请通读 数据表的详细说明部分。

    我建议您将 DP83826配置为基本模式、以便从开始。

    请测量 DP83826的 RMII 时钟输出。

    您必须将设备配置为10 Mbps、LAN 适配器应识别。

    在选择器件时、您之前是否订购了一些 DP83826样片?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    希望你们做得好。 世界现在相当混乱。

    非常感谢您的意见。 确实取得了一些进展。 通过将 DP83826配置为基本模式(随附的电子表格中提供了详细信息)、我能够对我们的控制器板执行 ping 操作并获得响应。 这是重大进展。 还没有使用我们的 PC 主机软件、但现在我们有一些东西可以使用。

    根据您的建议:

    我在数据表中花费了相当多的时间。 对于看起来正常工作的基本模式自举配置、再次进行了介绍。

    所连接的示波器捕捉来自在评估板 J22引脚22上测得的 RMII 时钟输出(DP83826引脚19为显式)。 它是50MHz 频率、但如果这是预期的波形、我没有很好的感觉。 在控制器板上、在连接较长的导线之后、它看起来几乎是一样的。

    10Mbps 配置似乎工作正常。

    我希望能获得一些样片、但与世界上的许多其他器件一样、目前没有样片。 如今、我的生活似乎被许多项目所占据!

    感谢您对 PHY 配置的输入以及我们是否应该回到高级配置。 并且您对 RMII 时钟的输入也很有用。 您的建议非常有价值。

    小心-邓肯

    e2e.ti.com/.../AE_2D00_Main-DP83826-PHY-Evaluation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    感谢您发送邮件、很高兴知道我们取得了一些进展。

    时钟看起来不错。 验证控制器附近是否有任何相移是很好的。

    10Mbps 配置似乎工作正常、这意味着连接正确且工作正常。

    基本模式应满足您的要求。 我不知道应用、如果您需要低延迟、可以配置为增强模式。

    我还假设您已经对导线长度进行了优化。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    随附的文档显示了我们的电路板和 EVM 适配器之间的缩短(1/2"更短)和直接焊接接线连接。 它还显示了 EVM RX_CLK 网络和我们板上 µC RMII_REF_CLK 网络上的参考时钟。 有一些明显的相移、但我无法确定它是否显著。 该信号允许的相移是多少?

    仍然配置为基本模式、其运行方式与以前一样。 感谢您可能提出的任何其他建议。

    谢谢-邓肯

    e2e.ti.com/.../AE_2D00_Main-to-DP83826EVM-Evaluation-Update-_2D00_-210517.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据截至日期的测试结果、RGMII 接口工作正常。 现在是速度优化、需要进行一些额外的测试。

    如果 MAC 正在执行一些错误检查、您可以忽略它们。

    您在100 Mbps 时观察到什么? 根本不工作  

    有关时间安排、请参阅下表  

    7.13时序要求、RMII 发送时序

    7.14时序要求、RMII 接收时序

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    DP83822 在所有输出信号上都具有60R 串联阻抗。 我在原理图上看到33R。

    TX 信号是否在主机附近有串联电阻器。 如果是、您能否匹配电阻 (~90R 并检查)。

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    感谢您的额外指导。 我确实检查了100M 下的运行情况(在 EVM 上将 Strap1从外部下拉低电平更改为内部下拉高电平)、但它不起作用。 回到10M、它再次工作。

    现在、我将按照所附文档中的详细说明、对串联电阻器进行您建议的更改。 我们需要订购一些0402器件、这些器件将于下周早些时候送达。 现有设计中没有 TX 串联电阻器、但我可以将其插入。 我将重复100M 测试、并告诉您测试过程如何。

    我在数据表中找不到 RMII 发送/接收时序表(表7.13和7.14不存在)。 我还应该查看其他文档吗?

    我知道 MAC 在 time.e2e.ti.com/.../AE_2D00_Main-DP83826-Series-Resistor-Changes-_2D00_-210521.pdf 上没有使用 RX_ER 信号

    感谢您的帮助-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    感谢您发送邮件。

    有关时序、请参阅表8.6。

    让我们看看添加的电阻器是否有一些改进。

    您提到了10 M 工作模式、但100 M 工作模式不工作-您能否提供一些其他详细信息-它从未工作或出现一些错误。

    如何测试? 是否可以从主机侧执行一些回送测试来检查 RMII 接口?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    现在要处理太多的项目-我对延迟的回应表示歉意。 希望你们做得好。 如果我能拿到零件,生活 会更好,但我认为每个人都面临同样的挑战。

    我确实根据您的建议更改了 TX 和 RX 串联电阻器。 底线是、即使发生这些更改、10M 模式仍会响应 ping 查询、但100M 配置下没有 ping 响应。

    使用 USB LAN 适配器连接的 PC 会报告10M 配置和使用 DP83826自举1的100M 配置发生变化、但不会幸运地对100M 配置执行 ping 操作。 我假设这意味着 DP83826已针对100M 运行进行正确配置。

    是否有表8.6中指定的 TX 和 RX 信号应与之类似的良好示例? 我可以进行测量、但没有经验来确定可以接受或不可以接受的内容。 我是时候了解更多有关以太网的信息了、因此您可以提供的任何内容都将有所帮助。 请告诉我是否有我可以向您发送的特定信号/测量值。

    感谢您的帮助-邓肯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    感谢您的回复。  

    您是否尝试在 DP83826上执行一些回路测试。 这将有助于您了解器件行为。

    10 M 和100 M 之间的主要差异是速度。

    您是否在电路板上准备好使其成为 MII 接口和测试?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    遗憾的是、我们没有任何固件资源可用于实施环回测试。 我们已成功地在修改后的电路板与 DP83826评估板以及以10M 速度运行的主机计算机 Windows 应用程序之间进行了通信。

    我们没有使用 MII 接口的配置。 我们使用的微控制器仅支持 RMII 接口。

    基于10M 在 DP83826中成功使用不太理想的有线连接、我们计划将该器件集成到我们的下一个电路板设计更新中、期望通过正确的设计布线和布线、我们不会在100M 运行中出现问题。

    我们现在开始更新电路板设计、并计划在下个月左右构建10块电路板。 目前、我们在 PHY 方面遇到的最大问题是供货问题、因为全球范围内或 TI 均未提供 DP83826器件。 您是否能够为 我们即将进行的10单元构建提供一些样片器件?

    非常感谢您的帮助-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    感谢您发送邮件、这个想法看起来不错。

    我不确定是否支持这些样片、尽管我可以进行检查。

    设备的应用是什么?

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    该应用是一种用于在导管实验室环境中进行心脏压力监测的医疗设备。 压力监测系统通过以太网接口与主机控制/数据计算机通信。

    希望您能为一些样片提供帮助- Duncan

    PS -当我们更改为 DP83826时、您是否可以查看我们更新的设计? 这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    是的、我们可以支持审核。 请在设计准备就绪时通知我。 我们将根据优先级需要2-3天的时间。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    感谢您愿意帮助完成更新后的设计审查流程。 我们对 DP83826进行更改的一个关键部分是为下一个构建获取一些样片。 您是否对您可以提供的任何样片有任何更新?

    谢谢-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    了解。

    我已向营销团队更新了要求、以推动这一进展。  

    我不确定它是如何工作的、但我认为销售人员会对此进行研究。

    是否有我可以共享的电子邮件 ID?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    联系信息如下。 谢谢。

    Duncan MacGregor

    Tructronics 公司

    dmacgreg@tructronics.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    已记下并感谢您。

    此致、

    Sreenivasa