Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, AMIC110
主题中讨论的其他器件: AMIC110
我们的客户希望在复位期间了解每个信号引脚的状态(将 RESET_N 引脚置为有效)。
复位期间是否所有信号引脚都处于高阻抗状态?
复位期间是否所有内部弱上拉或下拉电阻都被禁用?
此致、
Daisuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Daisuke-San、
高阻抗引脚为 TX_CLK、TXD0、TXD1、TXD2和 MDC。 我只有48引脚封装可用于测试、但没有 TXD3引脚。 它在48引脚封装上进行多路复用。 我会假设引脚在复位期间也具有高阻抗、以便与其他引脚保持一致。 其余的引脚在复位状态期间都启用了相应的上拉或下拉。 如果您的问题得到解决、请将其标记为"已解决"。 )
谢谢、
利斯尼
您好、Lysny-San、
感谢你的答复。
很抱歉我的英语不好。
我们的客户不使用 SoC 来捕获 DP83848K 的自举引脚。 由于 SoC (AMIC110)有其自己的自举引脚、这些引脚与某些 MII 信号引脚复用、因此客户希望在复位期间了解每个引脚的状态以锁存 SoC 的自举引脚。
我建议客户确保通过 SoC 和 DP83848K 上带有内部上拉或下拉电阻的引脚的电流在限制范围内。
此致、
Daisuke
大家好、Daisuke-San、
抱歉、我昨天旅行、但在我回家后、我离开之前没有与我正在做的事情同步。
根据数据表中的信息、我同意最大预期电流应为10uA。 (但我仍会使用系统进行测试、因为没有针对复位状态明确声明数据)
我想补充一点、如果在上连接了一个自举和一个连接到同一节点的 PHY 上的自举、那么如果复位是同步的、它们将自举到相同的电压值。 除非两者之间有元件、否则节点的 PHY 侧和节点的上升侧的电压将相同。
这是否有帮助?
再次感谢您的回复、
利斯尼
您好、Lysny-San、
感谢你的答复。
您能否通过测试确保复位期间每个信号引脚的电流不超过10uA?
如果是、更新此主题的答案需要多长时间?
我们的客户将优先选择 SoC 侧的自举引脚、而不是 PHY 侧的自举引脚。 因为与 PHY 端自举引脚相对应的大多数设置(PHY 地址除外)都可以由软件更改、但与 SoC 端自举引脚相对应的大多数设置不能由软件更改。
此致、
Daisuke
您好、Lysny-San、
感谢你的答复。
我知道10uA 意味着每个信号引脚的最大电流、而不是所有信号引脚的总和。
我的理解是否正确?
对于 DP83848K、如果对每个信号引脚施加3.3V 或0V 时的最大电流为10uA、则每个信号引脚的最小阻抗为330kΩ Ω。 对于 SoC (AMIC110)、最大泄漏电流(最坏情况)为243uA、因此每个信号引脚的最小阻抗为13.58kΩ Ω。 低于4kΩ Ω 的外部电阻器将用于更改每个信号引脚的默认自举值。
此致、
Daisuke