This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:如何验证/测试 DP83848JSQ

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004422/dp83848j-how-to-validate-test-dp83848jsq

器件型号:DP83848J

您好!

您能否建议 您使用什么测试项目和测试标准进行“DP83848JSQ/NOPB”测试和验证? 您对以太网收发器 DP83848J 的测试计划有什么看法吗?

 您建议 在 DP83848JSQ 上验证什么函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    验证 PHY 的两种最佳方法是测试器件是否连接正常以及数据传输是否成功。 或者、也可以运行 IEEE 合规性测试。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woodahl、

    您能否共享测试报告或格式以供参考? 然后,您可以更轻松地了解如何验证设备链路和数据传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关链路状态、请检查寄存器0x1。

    对于数据传输、请使用通过以太网 MAC 运行的应用程序发送和验证数据。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woodahl、

    我想检查 PHY 网的 DP/DN 是否能够在路由中交换? (极性反转)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,请参阅寄存器0x10中的此位 

    PHY 应自动检测到这一点。

    如果您有任何疑问,请创建一个新的 e2e 线程,以便我们可以正确跟踪信息:)

    最棒的

    利斯尼