This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用于1000X 链路的介质转换器模式

Guru**** 2928570 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002023/dp83869hm-media-converter-mode-for-1000x-link-up

主题中讨论的其他器件:DP83869EVMDP83869

您好!

 我们希望设计  DP83869evm 、以便使用光纤1000BaseX 发送数据、但不接收数据。  DP83869evm 在介质转换器模式下工作 、并通过自举选项禁用了自协商功能。  如果 光纤 Rx 未连接光纤电缆、我们会看到 LED_2关闭、FX_STS[2]链接断开。  因此,如果 SFP Rx 未连接光纤电缆,如何通过1000BASE-x 链路的寄存器设置在1000BASE-X 中运行?  在“DP83869 1000Base-X 链路检测”,如果  设置了串行器/解串器同步状态位(0x4F[8]),PHY 可能会成功实现1000Base-X 链路,那么如何实现串行器/解串 器同步?  

此致、

 简

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jane、

    您必须连接所有光纤引脚才能进行链路连接。 您的目标是不将接收到的数据发送到 MAC 吗?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只想连接 TX->Rx 一根光纤电缆以发送数据但不接收数据,我们是否可以访问扩展寄存 器以强制光纤链路建立? 还是可以选择  DP83869HM 的其他工作模式 来实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只想连接 TX->Rx 一根光纤电缆以发送数据但不接收数据,我们是否可以访问扩展寄存 器以强制光纤链路建立? 还是可以选择  DP83869HM 的其他工作模式 来实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查并返回寄存器配置是否支持它以及如何支持它。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram

    感谢您的回复。 我听说其他一些 phy 供应商可以在光纤 RX 未连接时通过扩展寄存器配置强制光纤链路。 因此、请帮助我们检查是否通过寄存器配置来设计我们的目标。 我们期待您的答复。 谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jane、

    我们找到了一种可以满足您的要求的模式。 但在此模式下、MAC 发送到光纤端的数据也会传回 MAC。 这是否适合您的应用? 是否可以将 MAC 配置为忽略此传入数据?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vikram、

    非常感谢您的帮助。 我认为您指出的模式可能有助于满足我们的要求并 对 我们有用。 请告诉我们如何为  DP83869evm 进行配置和设置。 非常感谢。 我们期待您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jane、

    很抱歉耽误你的时间。 我本来希望自己在 EVM 上进行测试、但由于我所在地区的新形势、我无法访问实验。 您是否已经拥有 EVM? 如果是,您可以通过以下寄存器设置来确认您的最终功能:

    设置 REG<0x00d4>位[15]= 1以启用内部回送

    写入 REG<0x001F>= x4000来执行软重启、然后开始数据传输。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vikram、

    感谢你的帮助。 我 已根据上述寄存器设置进行了设置、 并确认了您的建议以及   DP83869evm 上的寄存器配置。

     PHY 是否可以配置为在 PHY 向 他人传输数据时忽略此传入的回传数据?  我们期待您的答复。 谢谢你。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jane、

    869的另一侧是连接到 RGMII 还是869用于介质转换器模式(另一侧为 cu)?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处869用于介质转换器模式。    869的另一侧 连接到一个光纤设备 ,869   通过一根 TX->Rx 光纤电缆将数据传输到光纤设备。 因此 、当 869 启用内部回送并将 数据传输到其他光纤设备?时、869是否可配置为忽略传输的回送数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jane、

    您之前提到、另一侧的器件可能会因内部回送而忽略传入的数据包。 这不是真的吗? 如果可能,我建议您使用该解决方案。 我正在与团队一起检查 PHY 中是否有寄存器可停止进一步发送内部回送数据、但由于这些寄存器不可见、因此查找相同的寄存器可能需要时间(如果完全可用)。

    --

    此致、

    Vikram