This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:此 IC 的2:1配置有问题。 在特定情况下不会获得任何信号。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003744/hd3ss215-having-issues-with-2-1-configuration-of-this-ic-getting-no-signal-under-certain-circumstances

器件型号:HD3SS215

我们使用此 IC 的第一版设计在切换电源方面存在一些问题。 我尽可能地遵循数据表和 EVM。 我们的应用需要在两个源和一个输出灌电流之间切换。 我在 A 和 B 之间切换没有问题、但 J13上的 B (根据我们的原理图)有时会在我们用于测试的监视器上显示无输入。 这似乎取决于是否为 B 提供5V 电压、B 是否先通电或 IC 是否先通电。 我不确定:

如果我们在 DDC 线路上的上拉电阻器配置正确

2.应如何配置5V 电压? 我们只是想将未知来源的源产品输出切换到电视上。 我在 A 源(我们的产品)上放置了一个二极管、因为它导致5V 电压反馈到我们的电压稳压器中。

3.也许我不知道的其他东西。

注:

1、WIFILEVEL1是一个未使用的低电平有效 GPIO、DX_SEL 在3.3V 和0V 之间正确切换。

2.拉电流 A 的 HPD 上的 R127上没有位置、因为我们的产品在该线路上已经实现了下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2k 上拉电阻应该已经被组装在源端、而47k 应该已经组装在接收端。 如果是这种情况、那么我将把 R122和 R123保留为 No Connect。

    连接序列是  

    • 提供5V 电压
    • 接收端看到5V 电压、并在其 EDID 就绪时将 HPD 驱动为高电平
    • 拉电流器件看到 HPD 并读取接收器 EDID

    由于两个源设备和接收设备共享5V_HDMI、当在 A 和 B 之间切换时、5V_HDMI 始终保持高电平、接收设备将不会切换其 HPD。

    如果您在切换后切换 HPD、那么您是否能够观看视频?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎与我们为测试选择的源相关。 我们尝试了 Raspberry PI、即使绕过 TI 芯片并直接连接到显示器/电视、它也会出现类似的问题。 IC 目前似乎按预期工作。  

    1.对于5V_HDMI 配置、最好的建议是什么?  

    2.您提到切换 HPD。 这是否应该由我们的处理器进行控制? 它看起来像是由数据表中的 DX_SEL 控制的。 这是您的意思吗?

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

     在开始端口 A/B 切换之前、我会确保5V_HDMI 变为低电平、这将向输出灌电流指示拉电流功率损耗、而灌电流应该将其 HPD 驱动为低电平。 然后、在端口 A/B 切换后、我将 HDMI_5V 驱动为高电平、这将向输出灌电流指示存在源。 然后、当其 EDID 就绪时、接收器将其 HPD 驱动为高电平。 这将向拉电流器件指示灌电流是否存在。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我已经有一些时间尝试这个建议、它看起来很有效。 我从5V_HDMI 信号中移除了0 Ω 跳线电阻器、并将5V 电压直接注入 J14 5V 连接。 当我想切换电源时、我切换了5V 关闭、切换了 DX_SEL、然后切换了5V 打开。 这会按预期切换源。 我的后续问题是、对于我们的应用、我能否简单地忽略来自电源的5V 电压、并在我们的 MCU 切换的接收器上实施独立的5V 开关? 然后在切换源之前切换它?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    您将如何同步来自 HDMI 源的5V 和来自电源开关的5V? 当 HDMI 源不提供5V 电压时、您可能需要关闭开关电源。

    另请确保电源开关的5V 电压符合 HDMI1.4规范中第4.2.7节列出的要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的应用中、我们将通过 MCU 完全控制源的切换、因此我们将知道何时需要切换5V 电压。 我的问题是将灌电流上的5V 与拉电流上的5V 完全隔离。 因此、当我们要使用源1时、我们将关闭5V、将 DX_SEL 发送为高电平、然后打开5V。  然后、当我们想要使用源2时、我们将再次关闭5V、发送 DX_SEL 为低电平、然后再次打开5V 电压。 因此、只有当我们希望主动在接收器上显示某项内容时、5V 才会打开。 否则、我们会将其保持在低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan

    感谢您的澄清、那么我不会看到您的方法有问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    因此、我们的上述原始电路在某些输入下能够正常运行(按预期在源之间切换)。 有什么关于这是为什么的见解吗? 配置包括:

    我们的产品是来源1、Roku Stick 是来源2 -此开关符合预期、没有问题

    2.我们的产品是来源1,Chromecast 是来源2 -我们的来源不显示任何信号,但 Chromecast 显示正确。

    3.我们的产品来源1,笔记本电脑来源2 -此开关按预期运行,不会再次出现问题

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    我已经有一些时间尝试这个建议、它看起来很有效。 我从5V_HDMI 信号中移除了0 Ω 跳线电阻器、并将5V 电压直接注入 J14 5V 连接。 当我想切换电源时、我切换了5V 关闭、切换了 DX_SEL、然后切换了5V 打开。 这会按预期切换源。

    当您进行此实验时、这是否与第二个场景有关?  

    在两个电源之间切换时、您是否看到 HPD 切换(变为低电平、然后变为高电平)?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这与第二种情况有关。 以下是其 不 工作时的流程(使用我们的上述原始原理图)

    1.设备引导至输入1 (我们的产品)并正确显示、HPD 为高电平并在输入1上保持高电平、输入2 (Chromecast) HDP 为低电平并保持低电平。

    2.切换 DX_SEL、输入1上的 HPD 变为低电平并保持低电平、输入2上的 HPD 变为高电平并保持高电平。 输入2正常显示。

    3.切换 DX_SEL、输入1上的 HPD 变为高电平并保持高电平、但没有信号、输入2上的 HPD 变为低电平并保持低电平。

    但是、在执行您刚才提到的情形时、在更改 DX_SEL 之前切换5V 时、输入1显示正确且其 HPD 为高电平。 一切都正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    要添加的另一条注释。 并非每个电视/显示器都出现此问题。 设备在 Insignia 电视、HP 显示器和 Acer 显示器上按预期工作。 LG 智能电视出现问题。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    对于您的源和 Chromecast 源、其中一个是 HDMI2.0、另一个是 HDMI1.4?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    无法确认 Chromecast 规格、但它是全新的 Chromecast、因此我假设它至少为2.0。 我们的产品是1.4。 我还在这台 LG 电视上尝试了一种称为"超高清深色彩"的设置、它实际上解决了 Chromecast 的问题。 但是奇怪的是、切换5V HDMI 信号时、Chromecast 仍可使用启用的设置。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    HDMI2.0引入了一组新的状态和控制数据通道结构(SCDC)寄存器。  其中一个新寄存器是 TMDS 配置寄存器、用于指定 TMDS_BIT_Clock_Ratio。 TMDS_bit_Clock_Ratio 对于 HDMI1.4为默认值"0"、对于 HDMI2.0为默认值"1"。 当5V_HDMI 不存在或 HDP 检测引脚在100ms 内变为低电平时、该寄存器将复位。

    因此、如果 Chromecast 是 HDMI2.0、则 LG TV 也会进入 HDMI2.0。 但是、如果5V_HDMI 电源不消失、LG_TV 仍将处于 HDMI2.0模式、并且不会重置回 HDMI1.4、则它将无法与 HDMI1.4源配合使用。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、这很有意义。 将解释为什么 Roku 棒和笔记本电脑不是2.0设备、因此没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    因此、干净的设计是确保灌电流连接器上的5V_HDMI 电源在切换两个源之间切换。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我同意。 在另一个注释中、我有关于为 IC 供电的问题。 由于 IC 内置在我们的产品中、并且我们的产品为拉电流1、因此当它失去电源2时、灌电流上不会显示。 由于这是一个如此低功耗的器件、是否允许在另一个电源上使用5V (降至3.3V)为 IC 供电? 或者在断电时可能切换到它?  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    否、VDD 的最大绝对额定值为4V。 5V 电压将损坏 HD3SS215。 HD3SS215 VDD 的工作条件最小为3.0V、最大为3.6V。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的、但这可以通过实现3.3V 稳压器来克服。 根据我读出的内容、HDMI 源上的5V 线路为5V、50mA、这足以满足 IC 所需的3.3V、3mA 电流。 我认为不建议使用 HDMI 为任何设备供电。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    您的理解是正确的。

    谢谢

    David