This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:DP 通道交叉

Guru**** 2907040 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1064, TPS65987D, TUSB1064RNQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000061/tusb1146-dp-lane-crossover

器件型号:TUSB1146
主题中讨论的其他器件: TUSB1064TPS65987DTUSB1064RNQEVMTPS65987

我计划将 TUSB1064用于 UFP、将 TUSB1146用于 DFP、并在它们之间连接 DP 通道。 (我不会使用显示端口连接器)是否需要在两者之间交叉 DP 通道?

此外、还可以获取两个 EVM 的设计文件和 PD 项目文件/文件。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在进行 Type-C 两端的有源电缆设计?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上是肯定的。 UFP 上有 USB-C 插头、DFP 上有 USB-C 插座。 USB 3.0集线器位于中间、TPS65987D PD 位于两端。

    谢谢、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen

    TUSB1064和 TUSB1146之间的 DP 连接是一个直接连接、TUSB1064 DP0连接到 TUSB1146 DP0、DP1连接到 DP1等

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 谢谢你。 此外、我是否需要在两者之间的连接上使用100nF 电容器?

    是否可以获取两个 EVM 的设计文件。 我注意到我收到的 TUSB1064RNQEVM 与指南不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen

    连接仍需要两者之间的100nF 电容器。  

    随附了 EVM 原理图、是否还需要布局文件?

    e2e.ti.com/.../HSDC069A_5F00_Schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../3362.HSDC025A_2D00_002-Schematics.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    是的、这也会很有帮助。

    任何机会也可以。 是否可以获取两个 EVM 的 PD 控制器项目文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen

    请您接受我的友谊请求、我会将文件发送给您吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我还有几个问题。

    1、AUXP 是否连接到 AUXP、AUXN 是否连接到 AUXN? 这些引脚是否有推荐的上拉或下拉电阻器? 因为我将 DP 信道相互连接。

    2.如果我计划仅在 GPIO 模式下使用 TUSB1064和 TUSB1146。 我是否会遇到有关将其设置为 USB 3.0 + 2通道模式、4通道模式或仅 USB 3.0模式的任何问题? 使用 TPS65987D PD 控制器来控制每个 PD 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen

    TUSB1064 AUXP AC 耦合到 TUSB1146 AUXP、TUSB1064 AUXN AC 耦合到 TUSB1146 AUXN。 对于交流耦合电容器、我建议使用0.22uF 或0.33uF。 在 TUSB1064侧、AUXP 上的1M 上拉至3.3V、AUXN 上的1M 下拉。 在 TUSB1146侧、AUXN 上的100k 下拉电阻、AUXP 上的100k 上拉电阻器上拉至3.3V。

    2. 对于第二个问题,我将问题发布到我们的 PI 团队,并让他们解决。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 我将等待他们的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 对此有更新吗?

    谢谢

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好、请再次检查问题2是否有更新。

    谢谢、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    问题2的答案是"是"。 TPS65987可以支持这一点。  

    谢谢

    普拉吉斯