This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS 两种通信,存在一定的无链路现象的可能性

Guru**** 2781465 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004727/dp83867is-both-the-dp83867is-communication-there-is-a-certain-probability-of-no-link-phenomenon

器件型号:DP83867IS

尊敬的,

我使用网络电缆连接 DP83867两块板(彼此 ping),存在一定的无链路现象的可能性;  例如,,重新启动 300次以上,   出现 了大约30次没有连接的现象 ,  在 RGMI 或 SGMI 接口中的问题是相同的, 电路板的两 个 DP83867 PCB 相同、 原理图如下所示、 我为 PHY 芯片使用3通道电源,VDDA1P8,VDDA1P0,VDDA2P5,时序:VDDA1P8 比 VDDA1P0和 VDDA2P5早200ms;  

但是,我尝试在 DP83867板上添加一个开关,它还可以,没有问题,其它操作环境 (包括时钟)没有 改变;您能不能帮助我分析它的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送分辨率更高的照片、我可以对此进行更深入的研究吗?  

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,

    很抱歉,您可以使用两种接口模式 RGMII 和 SGMII 共享,帮助我进行双重检查;

    e2e.ti.com/.../13_2D00_SGMII_5F00_Gigabit_5F00_Ethernet.pdfe2e.ti.com/.../05_2D00_Gigabit_5F00_Ethernet.pdf

    顺便说一下,我还做了测试: 一个千兆位接口的两块电路板,即 SGMII 的应用模式,两个千兆位,所以在测试速度的过程中使用后线交叉连接,开始工作,然后准备在夜间测试。 但是、在发现后的今天早上、接口在某个时间点突然没有链接、直到现在仍然没有链接、也就是说、它不会自动恢复。

    然后,保持供电, 我们正在尝试一些验证、当其中一个板被强制为10M 和100M 时、它可以连接、它也可以 ping、但如果强制为1000M、它将不会连接。,我还添加了自动协商,它是可以的。  但昨天它正在运行,突然在某个时间,它没有连接,也没有自动恢复,这是一个严重的问题。

    注:实际上我的设计无论硬件还是软件,都是自动协商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的图片!

    我想澄清您所看到的问题。 根据我的理解、当两个板连接并打开电源后、自动协商不会协商到1G? 这是发生的核心问题吗?

    对于 SGMII 接口和 RGMII 接口、也会出现同样的问题? SGMII 和 RGMII 接口是否属于同一系统? 还是这两个单独的项目? 如果您还可以提供方框图、这将帮助我直观地显示设置!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny:

    首先,这是同一个项目,无论 RGMII 或 SGMII。 ,这是同一个系统核心问题是没有链路现象的可能性一定。  详细信息如下所示。

     它 是其中一个千兆位接口的两块电路板、即 SGMII 的应用模式、即两个千兆位、因此在测试速度的过程中使用后线交叉连接、在开始时工作、然后准备夜间测试、 但是、在发现后的今天早上、接口在某个时间点突然没有链接、直到现在仍然没有链接、也就是说、它不会自动恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny:

    添加简单的块分解  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    感谢您的方框图和澄清。  如果 FLD 状态位 提供了有关链路偶尔断开的原因的任何信息、您可以启用快速链路断开并共享吗? 请确保也启用了 FLD 源。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny:

    我将0 x 002D 寄存器,配置为写入0 x 4000、但我发现 DP83867IS 没有 FLP 信号,、我还发现没有参考直流值。

    然后我参考寄存器0x0000,NORMAL 为0x1140, NORMAL 为0x1940 (进入断电模式)  

    我不知道它为什么会进入断电模式,您能给我一些建议还是建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    您可以回读0x2D 以确保启用所有 FLD 模式。 如果未启用、FLD 将不会向我们提供任何信息。  

    此外、我建议 POWERDOWN_INT 引脚上有一个导致断电的信号。 您能否检查或提供原理图以便我们进行研究?

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny:

    当两个电路板在速度测量期间出现异常时、请使用 ethtool 读取 PHY 状态、如下所示:

    电路板:异常

    普通电路板:

    从图中可以看出异常板的寄存器0000中的断电位被设为1。

    此外、两个 PHY 的0x002D 寄存器的值为0000。

    什么类型的问题会导致电流现象。 上电序列还是断电序列?

    您能不能帮助指导问题分析的总体方向。

    谢谢

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    如上所述、请检查您的设计中的断电 int 引脚。 此外、您还可以提供原理图布局的副本。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    断电 int 引脚连接到 FPGA GPIO、在速度测试期间无法控制、并且保持高电平。  

    原理图显示在上一个问题的 pdf 附件中。 13-SGMII_Gigabit_Ethernet.pdf

    我认为 PHY 可能在特定的错误模式下工作、这会导致断电。  

    在此电路设计中、PHY 在三种功耗模式下工作、  加电时序:VDDA1P8 比 VDDA1P0和 VDDA2P5早200ms;VDDA1P8和 VDD2P5之间的 VDDIO 上电。 当电路板断电时、多个电源同时断电。 这种计时是否会导致 PHY 进入异常模式、或者我们应该在哪里分析问题?

    谢谢

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    您是否能够测量掉电引脚、电源轨并在此链路中断期间复位并查找是否存在异常? 我在原理图中没有看到该引脚上的错误。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    测试完成后、掉电引脚、电源轨以及此链路中断期间的复位不会出现问题。

    我想问三个问题。

    VDDA1P8的电源与 PHY 芯片的内部上电复位之间的关系?

    2.如果三种电源模式下的上电顺序不正确,会出现什么错误?

    3.如果内部上电复位异常,会发生什么错误?

    我可以从哪个寄存器读取上面提到的错误信息?

    谢谢

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny:

    1.目前 ,掉电引脚没有问题,所以您可以分析它为什么会进入掉电模式。   

    2.关于 Jerome 的三个问题,请提供您的观点,非常感谢~

    3.选项,我解释说存在某种情况,  首先,客户选择 两 种电源模式,  但 VDDA1P8已连接,数据表显示了 VDDA1P8是否未使用,它应该是浮动的, 因此客户必须选择三种电源模式,他在 VDDA1P8总线中输入1.8V ADD,,并且比 VDDA2P5 & VDDA1P0早200ms;  我想知道这将 导致没有链接的原因;

    4.如果我更改为两种功率模式, 是否可以解决这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome 和 Cooper、您好!

    很高兴听到未出现断电链接下拉菜单。  

    以下是我对 Jerome 提出的问题的回答:

    1.我不能完全确定你在这里的意思。 1.8V 电源和复位对于 PHY 具有不同的功能。

    2.最常见的错误是启动速度慢或链接时间短或链接失败。 (只是为了确认发现的问题是链路中断、而不是链路失败)

    3.可能未正确锁定搭接,或者内部状态机可能处于不正确的状态。 如果您担心 POR 不能正常运行、则可以测试每次启动后执行软件复位的情况、并查看是否能够在进行或不进行此额外复位的情况下捕获链路中断。

    对于 Cooper 的问题:

    没有更多信息、我无法分析器件进入断电模式的原因。 我们需要在此断电事件期间捕获更多信息。

    在数据表中、有一条说明描述了如果2.5V 线路仅连接到单个867 PHY、则可以先为1.8V 供电。 但是、如果不是、1.8V 和2.5V 电源轨必须在彼此的25ms 内变得稳定、建议首先使用2.5V 线路。

    4.你指的是哪个问题?

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lysny:

    感谢您的反馈。 如果我的客户最初启动1.8个电源轨,而在三电源模式下运行时早于2.5V 电源轨,我想知道它会导致什么? 它可能会导致无链接问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lysny:

    我刚才回答 了我在三电源模式运行中的问题;我还想知道、在双电源模式下、如果 VDDA1P8已连接、而不是悬空、 它将导致?、因为我的客户仅在 VDDA1P8电源轨中发现错误设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    [引用 userid="407330" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004727/dp83867is-both-the-dp83867is-communication-there-is-a-certain-probability-of-no-link-phenomenon/3727737 #3727737"]最常见的错误是启动缓慢或链接时间短或链接失败。 (只是为了确认发现的问题是链路中断、而不是链路失败)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也不确定您要问什么? 您是否在询问2种电源模式的原因? 该器件可支持数据表中所述的2种电源模式。 我不知道还有什么问题。

    谢谢、

    利斯尼