This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:请查看原理图

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001620/tusb1002-please-review-the-schematic

器件型号:TUSB1002

您好、TI 专家、

我的客户认为 TUSB1002是他们的新产品、他们绘制了第一个原理图。 您能否查看原理图?

e2e.ti.com/.../6457.SCHEMATIC1.pdf

我有一些问题、

四个 CHX_EQy 引脚具有四电平输入。 我可以使用 MCU 输出来控制它吗?

此应用是具有安全功能和 BLE 通信的 USB 软件狗。 如您所见、用户可以连接其 USB 设备的两个 USC b 连接器。

在这种情况下、我应该使用哪种模式? 单通道运行(mode=1)还是双通道运行(mode=F)?

3.我们应根据用户的意图控制 TUSB1002的启用和禁用。 哪个引脚控制适合此操作? EN 引脚或 SLP_S#Pin?

4.我认为 USB 信号的布局非常重要,您能给我一些文档来指导 USB 信号的布局吗?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1002 存在错误、建议使用 TUSB1002A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。

    我检查了 TUSB1002A 的数据表、发现只有引脚14存在差异。 (DCBOOST#或 SLP_S#)

    除此之外、我认为我可以使用该原理图而不进行任何更改。

    假设我使用了 TUSB1002A、您能否查看此原理图?

    此外、我还想了解除引脚14之外的 TUSB1002和 TUSB1002A 之间的更多差异。

    此致、

    Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1002有一个错误、将 USB3器件枚举为 USB2器件。

    是的、我将查看原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果对上传的原理图有任何建议、请告知我。

    我有更多问题、

    在 TUSB1002A 的引脚8和引脚9中、数据表中使用100nF 串行电容器(2018年11月修订)、EVM 用户指南中使用330nF 电容器(2018年4月修订)。 哪一个是正确的?

    2.我客户的伙伴表示 最好移除其他转接驱动器 IC 散热焊盘下方的电源平面和接地平面、以获得 USB 信号路由的阻抗特性。 它也适用于 TUSB1002A 吗?

    (我提出这一问题是因为数据表、示例布局中的图25中清楚地提到了这一点。 我可以看到散热焊盘的焊盘和到 L2接地的过孔。)

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以接受我的友情请求并与消息者发送原理图。

    1:如果连接 到 USB 主机或设备,则应为100nF;如果连接到 USB 连接器,则可能为330nf 或无电容。

    2:不好、USB1002A 的散热焊盘应接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。

    实际上、我已经在第一个线程中上传了原理图。 我再次为您连接它。

    e2e.ti.com/.../0045.SCHEMATIC1.pdf

    请查看此原理图。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么类型的应用程序? 您有 CC 控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟踪:

      您是否仍然需要支持?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    很抱歉耽误你的回答。 客户确认了原理图本身。

    感谢您的支持、如果有问题、我将发布另一个问题。

    此致、

    Chase