This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111EVM:使用 GUI 时出现问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003277/ds125df111evm-problem-when-using-gui

器件型号:DS125DF111EVM
主题中讨论的其他器件:DS125DF111

您好,

在  DS125DF111使用 GUI 时、我们会遇到一些问题。

  1. 我们尝试使用 SigCon Architect 更改 SMBus 从模式下的配置设置,但是通道指示灯显示红色指示灯错误,如下所示,您能不能建议如何锁定 CDR 选项?

  

  1. 关于问题1,我们认为一个用于控制低级页上的 CDR 锁定功能的寄存器不可配置,如下所示,它是固定的寄存器值,我们不能更改吗?

 

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    有问题的重定时器通道的输入信号数据速率和模式是什么?

    通道寄存器0x02是状态寄存器、而不是控制寄存器。 其它通道寄存器执行控制功能。

    • ppm 检查->通道寄存器0x2F[2]
    • single-bit transition check ->通道寄存器0x0C[3]

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里 戈、您好!

    输入数据速率为10Gbps。 和 pattern 是 SFI 接口。

    此外 ,客户还想知道 以前是否有人使用在英特尔平台或英特尔 Denverton CPU 系列设计中实施的 DS125DF111? 或者,您是否建议使用可支持英特尔 CPU (Denverton 系列)本机 SFI 接口的重定时器?

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    DS125DF111完全支持 SFI、可用于具有 Intel CPU 的多系统应用。 我希望它适用于此应用。

    如果未观察到 CDR 锁定、请提供完整的重定时器寄存器转储。 然后、我可以查看并提供调试建议。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里 戈、您好!

    这是寄存器转储。

    e2e.ti.com/.../config_5F00_register.cfg

    最新情况是 CHA 中的客户已成功锁定 CDR、但 CHB CDR 仍无法锁定...  

    他们 发现 在选择以太网选项时、CHA CDR 可能会被锁定。 然而,CHB CDR 不起作用,所以他们想知道组0和组1之间的 VCO 频率是否有任何不同?

    感谢你的帮助。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    Rodrigo 正在度假、我将就此向您发送电子邮件。

    此致、Nasser