This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:显示启动界面

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004687/sn75dp130-display-splash-screen

器件型号:SN75DP130

尊敬的专家  

1.这是我们的拓扑,它能正常工作吗?

2.您能帮您检查这个气密性,我发现某个时间出现了闪屏问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、我将使 R9不组装

    2.请确保主链路和 AUX 均为交流耦合电容为0.1uF

    3.请确保您遵循 DP130数据表第11节中概述的电源序列。 VDDD 必须首先置为有效、并且在施加 VCC 之前稳定时间大于10us

    DP130可在此应用中使用、但 DP130是一款有限的转接驱动器、其自身的 TX 摆幅和预加重级别根据 AUX 流量侦听设置。 这可能导致均衡不足或过度均衡、进而导致信号完整性下降、具体取决于实际的系统实现。 我建议禁用 DP130链路训练并手动设置 RX EQ、TX 摆幅和预加重。 如需更多信息、请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla349/slla349.pdf

    或者、您也可以为此应用使用 DP141或 DP142。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。 我们已根据您的建议禁用了链路训练。现在、我有一个新问题要问您:

    我们希望以2.7克的速度工作。 禁用链接后、将 LINK_BW_SET 设置为2.7g。 它将始终在2.7g 下工作、还是根据链接自动设置为5.4g?在使用过程中、我们仍然会遇到它本身更改为5.4g 的情况。 这是为什么?

    2.当工作在5.4g 时,二级缓冲器的输出信号质量不是很好,用示波器测量的频率不是固定的。 请告诉我如何调整?

    期待您的回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果链路训练被禁用、并且您正在写入 DPCD 寄存器、则写入是固定的。 DP130不监听 AUX 通信并自动更新 DPCD 寄存器。

    您能否读回寄存器0x04以确保禁用链路训练?

    如果您写入 DPCD 寄存器00100、您能否回读并确保带宽设置为2.7G?

    在带宽从2.7G 变为5.4G 之前是否发生过任何事件?

    二级缓冲器、我们在本例中是指 DP130吗? 您是使用示波器测量时钟还是数据? 对于数据、您是否尝试更改 DP130 EQ 或预加重级别?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的源和监视器支持5.4G、但在5.4G 下显示不稳定、因此我们希望将其降低到2.7G。我们确认 DPCD 寄存器可以成功读取和写入。 当00100设置为2.7G 时、它是否会始终以2.7G 速率稳定工作?现在、当我们启动时、它仍将变为5.4G、然后变为2.7G、而 DP130不会断电。

    如果无法固定在2.7G、我们会尝试调整预重和摆幅、以使接收信号满足正常显示的要求。但是、在尝试不同的预重和摆幅振幅后、接收器的测试数据中的信号速率无法锁定在5.4g。 这?的原因可能是什么

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP130 DPCD 寄存器0x00100默认为2.7Gbps。

    • 如果在不插入电缆的情况下为 DP130加电(HPD_SNK)、则不会变为高电平
    • 禁用 DP130链路训练
    • 将拉电流和灌电流 DPCD 寄存器的最大数据速率设置为2.7G
    • 插入电缆  

    除非您再次写入 DPCD 寄存器、否则 DP130应保持在2.7G。 当 DP130设置为2.7Gbps 时、拉电流和灌电流也必须将其 DPCD 寄存器中的最大数据速率设置为2.7G。

    2.您是否有可以共享的 AUX 链路培训日志? 链路训练包括时钟恢复阶段和均衡器训练阶段、我想了解时钟恢复或均衡器训练是否失败。 如果没有、您是否有方法测量 TX 眼图?

    除了调整 TX 侧的预重和摆幅、您还可以调整 RX 上的 EQ 以确保 RX 侧的输入损耗得到适当补偿。

    谢谢

    David