This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83:SN75lvds83奇怪的颜色

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, SN75LVDS83, DS90C365A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003872/sn75lvds83-sn75lvds83-strange-color

器件型号:SN75LVDS83
Thread 中讨论的其他部件:DS90C365A

我正在尝试使用 sn75lvds83b 而不是 DS90C365AMT、因此我可以使用18或24位 LCD 显示屏。 DS90C365AMT 6位已全部正确、但使用 sn75lvds83b 时、色调不是很正确、较暗。

我在 VESA 模式下以6位连接了 sn75lvds83。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75LVDS83无需外部添加剂、几乎或根本无法控制。 事实... 奇数 DN。 图五。 最坏情况测试-图形波形。 不推荐在新设计中使用... 24位彩色 主机 至24位 LCD 面板显示应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 的是 SN75LVDS83B 而不是 sn75lvds83、 对吗? 您是否可以附加  sn75lvds83的原理图? 它听起来像是 RGB 输入连接不正确。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INT_2D00_TTL_5F00_LVDS_5F00_schema_5F00_pdf.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送原理图、使用 SN75LVDS83B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的连接不正确。  

    您的面板数据表中是否有这样的图片?

    它应如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用图形控制器 RA8889 6位模式中的此配置

    和 TI 数据表中

    现在、我再次检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定这与您的原理图是如何匹配的。 您能否使用与原理图相同的标签对其进行标记?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INT_2D00_TTL_5F00_LVDSa.pdf

    好的、我发送带指示 TTL RGB 数据标签的真实原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcello、

    感谢您的发送-我们下周将在周二/周三左右跟进  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcello、

    我想我们需要看到的是面板侧的图、以查看哪些 R/G/B 位映射到哪些 LVDS 位位置。 您能否分享该图、而不是 SoC 方面的图?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 DS90C365A 工作、则没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是为了帮助您分析这个问题、我们仍然需要看到我所询问的映射。 请您分享一下吗?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ra8889map.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcello、

    如果您尝试将24位视频数据转换为使用 R2-R7、G2-G7、B2-B7所需的18位视频数据、那么您似乎只使用 R0-R5、G0-G5、B0-B5。 这就是您看到奇怪颜色偏移的原因。

    此致、

    Michael W.