This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546EVM:1920x1080分辨率下无视频输出

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002692/tusb546evm-no-video-output-at-1920x1080-resolution

器件型号:TUSB546EVM

大家好、

我们的客户购买了2  个 TUSB546EVM 评估模块、它们在1280x720分辨率下工作正常。 但是、分辨率为1920x1080时、它们无法在两个模块的 Type C USB 上获得视频输出。 跳线上是否需要配置任何设置?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    客户应尝试通过 DPEQ0和 DPEQ1引脚调整 DPEQ 值。 我会尝试将引脚保持悬空、从而增大到 EQ 设置10。 请确保连接的 DP 源和显示器/显示器可以支持1920x1080分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。 我已经向客户分享了您的建议、下面是他的反馈。

    我们已经尝试了您的建议、并移除了跳线5和6。 我们在两个电路板上都尝试过、但问题与以前相同。

    我们使用的器件包括:
    -DP 源码=采用 Linux 的 NVIDIA Jetson Nano 开发者套件
    -工作的显示器是 Epson bt-30c
    -我们遇到问题的显示器是 Epson bt-40

    借助于市场上已有的适配器、我们能够以高分辨率(1920x1080)运行 Jetson nano 和 bt-40。

    我们是否可以检查其他设置?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您是否有 USB-C 分析仪可用? 我想引导 AUX 流量了解链路训练过程失败的位置。 电缆使用多长时间? 尝试了哪些其他 DPEQ 值? 请记住、在 GPIO 模式下、TUSB546需要看到复位以加载新的 EQ 值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo 和 Malik、

    我们尝试了不同的 DPEG0和 DPEQ1值(0、R、F、1)、但没有成功(JMP5和 JMP6)。 每次修改 DPEQ0和 DPEQ1后、我们都会从电源上拆下电路板。 电缆长度约为1m。 我们没有 USB-c 分析仪。 您能向我们推荐 USB-C 分析仪吗?

    两个眼镜的另一个区别是、BT40的帧速率为60Hz、BT30-C 的帧速率为30Hz。

    此致、

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    对于1m 的电缆长度、我建议将 DPEQ 设置为3或4。 我建议使用 LeCroy Voyager M310P 或 MX4。