This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3243:由于 ESD (2kV)而出现故障。

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001138/sn65c3243-malfunction-due-to-esd-2kv

器件型号:SN65C3243
主题中讨论的其他器件:冲击

大家好、

当我的客户在其系统上运行 ESD 测试时、它出现故障。
ESD、因此入侵路径未知。

我想知道 在哪里采取措施。
那么、您能告诉我 哪个电路在以下波形中出现故障吗?



此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    在两个 DOUT 波形中、2kV 冲击之后、看起来好像已经创建了一条到 GND 的泄漏路径、从而导致输出衰减。 对于 Rin 和 Rout 连接、信号看起来不会衰减、但从输入到输出似乎没有传播。 所有的 Rin、ROUT、DIN 和 DOUT 引脚上都有这种情况吗?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢你的答复。

    它们使用的所有引脚都将发生。
    但是、除了具有波形的四个引脚(作为我的附加引脚)之外、它未使用。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    您指的是什么类型的2kV ESD 冲击? 这是 IEC ESD 测试吗?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    由于我们在机箱上遇到 ESD 问题、因此我们不知道 ESD 的入侵路径。
    此测试不符合 IEC 测试。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    明白了、您知道使用了哪种耦合网络吗? 这是用于生成 ESD 冲击的电阻器+电容器值组合。 我之所以提出这一问题、是因为该器件仅针对 HBM 冲击额定值、否则需要提供保护。 您使用的是什么 VCC 电源电压?

    由于这会影响器件上的每个单端口、 是否可以在电路板通电时测量电源电压 V+和 V-、并检查 FORCEON 和 FORCEOFF 上是否存在连接 GND 的低阻抗路径?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢你的答复。
    我们 必须针对 ESD 冲击采取一些措施。

    >您使用的 VCC 电源电压是多少?
     -> VCC 为3.3V

    >是否可以在电路板通电时测量电源电压 V+和 V-,并检查 FORCEON 和 FORCEOFF 上是否有连接 GND 的低阻抗路径?
     ->您能告诉我如何衡量您的建议吗?
       这种现象仅在应用 ESD 时发生。
       它在电源关闭时恢复。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    哦、好的、这使得这种情况有很大不同、因此在下电上电后不会出现损坏。 我很好奇、ESD 冲击之后电荷泵电路是否会混乱。 是否可以在施加 ESD 冲击后和断电之前使用示波器或万用表进行测量?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢您的评论。
    我将与客户进行检查、以在 ESD 冲击后获得 V+/-引 脚的波形。

     此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    电荷泵电路的电压已改变。
    您能告诉我在哪里采取措施吗?


    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    感谢您的参与 、这证实了冲击会耦合到电荷泵电路中并导致问题。 您还可以在冲击后检查 FORCEON 和 FORCEOFF 引脚吗? 我想了解 Rin 和 Rout 信号为何根本没有响应、我想知道 是否出于某种原因触发了 FORCEOFF。 此外、还可以在冲击之后测试 ROUT2B 引脚吗?

    感谢您和客户获取所有这些数据。 如果所有这些引脚都受到影响(电荷泵、FORCEOFF)、则可能是 ESD 冲击引起的接地反弹、这会导致某种泄漏路径/锁存状态、并且仅在器件断电且所有内部电路都放电时才恢复正常。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我连接了波形。


    未看到任何更改。
    但是、Rout2B 不使用、因此它是开路的。

    此致。
    Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    数据是否被驱动到 ROUT2B 端口? 该引脚应在 FORCEOFF 和 FORCEON 处于状态时工作、我想查看它是否在其余的 ROUT 引脚未传递数据时工作。 我的想法是、如果 ROUT 引脚不工作、可能 FORCEOFF 的状态会变为低电平。 但观察波形、FORCEOFF 仍然是高电平。 不过、我仍想了解数据在 ESD 冲击之后是否可以通过 ROUT2B。

    鉴于您上一篇文章显示了电压较低的电荷泵电路、很明显它们会受到 ESD 冲击的影响。 以电容器的形式向 VCC 添加滤波可能会有所帮助、但一般来说、这很难诊断电击的传播位置。 同样、由于所有 Din 和 Dou 以及 Rin 和 Rout 引脚都受到影响、因此对我来说、这会指向电荷泵和/或 VCC 引脚。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢您的评论。
    我连接了波形。


    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您的分享。 我们将在周二(美国的长周末)为您提供更多信息。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。
    我会等你回来。

    度过一个美好的长周末!

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    是否可以在此板上共享 RS-232电路的原理图? 请包括去耦和电荷泵电容值。 我们将确保所有这些都是有效的、如果我们认为我们可以在这些领域中的任何一个领域提高性能、我们会建议进行更改。 同时、我建议使用更大的去耦电容进行测试、以尝试滤除 Eric H 提到的接地反弹。 如果 没有大容量电容、我建议从10uF 开始并从10uF 开始增加。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schott、

    非常感谢您的建议。
    我将附上一个原理图。
    如果您在下面有任何意见、请告诉我。



    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您的分享。 所有电荷泵电容器值看起来都很好。  

    电路板上是否有大容量电容? 如果是、您是否尝试在测试中改变此量? 具有更大的大容量电容有助于在接地反弹期间稳定电力线。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schott、

    感谢你的答复。
    我明白了。
    我会尝试您的建议。
    如果我有其他问题、我将发布一个相关问题。

    此致。
    Kengo。