This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 线路过流保护解决方案、额定电流必须经常变化。

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, TPS2660, TPL1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004244/solution-for-overcurrent-protection-on-a-line-and-rated-current-has-to-change-frequently

主题中讨论的其他器件:DRV8825TPS2660TPL1401

大家好、

我们必须通过 MCU 控制 DRV8825步进电机驱动器。 这是接口。 此外、我们还必须通过 DAC 进行 I2C 编程来控制 RCD-24-1.20 LED 驱动器。 在这里、我们要在上述 LED 驱动器的输出上连接5-6个高电流 LED 捆绑包的不同颜色组合。 我们有旋转器件设置、可将各种 LED (彩色)组合与此单个 LED 驱动器连接起来。 因此 LED 线中的最大电流会发生变化。 我们必须在该 LED 线路上包含过流保护电路、如保险丝、以保护 LED。 但请注意、该线路上的最大电流正在变化。 因此、我们无法继续使用保险丝。 我们正在为上述问题寻找解决方案。 我们是否有任何保护线路免受过流影响的 IC、以及可通过任何接口对额定电流进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 LED 的工作电压和可能的最大电流是多少?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    由于不同颜色 LED 的正向电压不同、工作电压会发生变化(通过编程 DAC 并在   RCD-24-1.20 LED 驱动器上提供模拟电压来控制0-1.2A)。 但范围将为0-31V。

    参考:( RCD-24-1.20数据表)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameenu:

    感谢您的回复。 我将就此向您回复。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameenu:

    输出电流可以通过改变引脚2上模拟 DIM 上的基准电压来限制,RIGHT ? 为什么您需要具有 可编程过流阈值的额外过流保护器件?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、但这是为了保护 LED 以避免出现任何不必要的情况。 只需考虑这样的情况:如果引脚2产生任何噪声、将有机会获得比所需电流更高的电流。对吧? 即使在已知的电流线路中、我们也会放置保险丝。 对吧?  它旨在保护保险丝等大电流 LED。

    谢谢、此致、

    ameenu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameenu:

    感谢您的回复。 我们会尽快回复您。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameenu:

    请考虑使用 TPS2660电子保险丝并通过使用  TPL1401或 TPL0102动态调整限流电阻器来配置电子保险丝的电流限制。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    问题是我们必须提供 9至20欧姆的 TPS2660 ILIM 引脚电阻。 但雨刮器电阻较高(25-50欧姆)。 那么、我们如何在 ILIM 引脚上实现该要求呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameenu:

    TPL0102的端到端电阻为100kOhm、涵盖 TPS2660的大部分 Rilim 范围。

    请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl0102-100.pdf 中的第15页 

    此致、Rakesh