This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:图形发生器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000436/ds90ub954-q1-pattern-generator

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、我正在使用一个载板(Jetson)、它安装了一个运行 Linux 操作系统的 NVIDIA 模块。 用作开关的 FPGA 连接到它、以提供六个 TI-954解串器。 与这些器件一起、六个 TI-953串行器协同工作、来自不同视频摄像头的数据到达这些摄像头。
我遇到的问题是、帧到达被随机截断。 因此、我希望生成这些 PRATons 生成器、以便您确保不会出现通信问题。

我将954数据表中的示例用于图形发生器、但无法显示、此时会显示绿色屏幕、这意味着没有视频数据。 我想知道如何通过 Ubuntu 控制台可视化此颜色栏。 我可以使用什么命令来查看它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    您的问题似乎是关于 Nvidia 处理器以及如何显示由图形发生器生成的特定屏幕分辨率? 如果是、我们无法在这里为您提供帮助、因为我们只是 FPD-Link 器件方面的专家。 如果您需要支持从 FPD 器件配置特定类型的图形、 然后、我建议使用 Analog LaunchPad 软件 GUI、其中包含"PATGEN"选项卡、允许您以图形方式配置要显示的所需图形、还可以为您生成寄存器设置。 您可以在此处找到 ALP: https://www.ti.com/tool/ALP 

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速响应。 我已经看过该软件、但我需要在 Linux 上运行它。 我将了解我是否可以找到使用它的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    即使您无法使用运行 ALP 的 PC 连接到器件、您至少可以使用演示模式通过 ALP 生成 PATGEN 寄存器设置、然后在嵌入式代码中使用这些寄存器设置来节省时间。 只是一个推荐:)  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的选择、我会考虑它、非常感谢!

    我借此机会就我遇到的问题进行咨询、问题是视频图像传输的中断。 这可能是由于通道饱和还是串行器-解串器配置错误所致?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    您能否提供有关系统配置的更多详细信息? 有多少传感器进入集线器? 这些视频的视频速率和视频格式是什么? 使用了多少个 CSI-2通道? 配置的 CSI-2数据速率是多少?

    此致、
    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里留下一个连接图。

    摄像头连接到每个串行器、然后还有一个串行器连接到解串器中的端口0。 物理连接是使用具有50欧姆阻抗的5米同轴电缆进行的、我理解这是正确的做法。

    视频速率为60fps、YUY2格式、1824 x 940像素、954侧使用2个 CSI-2通道、速率为1.6Mbps、953侧使用2Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    我能否在上面的一点上澄清一下?  

    [引用用户 id="486443" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000436/ds90ub954-q1-pattern-generator/3696114 #3696114"]953端的2Mbps。[/quot]

    这话什么意思? 953端的每通道 CSI-2速率是多少?使用了多少个 CSI-2通道?  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Casey、您好、我澄清了信息的最后一部分、以便更好地理解。 很抱歉、我解释错误 
    或忘记任何信息。

    视频速率为60fps、YUY2格式、1824 x 940像素。
    954使用2条 CSI-2通道、每条线路的速率为1.6Gbps、
    953使用4个 CSI-2通道、每条线路速率为50Mbps、因为它在同步模式下运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    953的每通道 CSI-2最低速率为80Mbps、符合数据表的工作条件。 因此、50Mbps 通道速率可能是这里的问题之一。 能否修复953侧配置以确保输入 CSI-2信道速率大于80Mbps/信道?

    我不确定您对953 CSI-2速率的说法是否合理、因为视频格式1824x940@60、YUV2在953 CSI-2输入端采用的带宽应大于50Mbps/通道  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的分析是正确的。 953入口的检查和数据速率为800Mbps/通道。 很抱歉这个错误、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    您能否在出现此问题时进行快速检查?您能否读回954中的0x4D 和0x4E 寄存器? 此外、确保在系统上电并启动映像数据后读回这些数据、以清除任何瞬态错误。 我正在尝试了解您的问题是丢失锁定还是缓冲器错误等  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我按照你告诉我的步骤操作、在切割图像后读取寄存器的结果是:

    • 寄存器0x4D:0x33  
    • 寄存器0x4E:0xFD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    只是为了更加清楚-您首先读取寄存器以清除瞬态误差、然后再次读取它们以提供上述信息?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是按照您的说明进行的。 我告诉您我执行的步骤:

    启动视频流、然后读取寄存器以清除它们。 清洁后、他们为我提供了以下值: ​​

    • 寄存器0x4D:0x03、寄存器0x4E:0x0C

    等待错误发生、传输截止、我得到了以下值:

    • 寄存器0x4D:0x33、寄存器0x4E:0xED

    我澄清了、对于不同的测试、寄存器0x4E 返回0xFD 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    寄存器清楚地表明、在传输过程中的某个点、您将失去 SER 和 DES 之间的锁定、这会导致数据错误或数据丢失。 您能否分享一些设置图片、以便我们了解互连的外观? 在 ALP 中运行裕度分析程序也很有用、可帮助您更好地了解系统中的链路裕度、或切换到其他电缆以查看问题是否有所改善:  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snla301 

    https://www.ti.com/lit/pdf/snlu243

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey、您好、我将向您发送您之前问过的照片。

              

    第一张照片显示了从串行器到3米(RG58 A-U)同轴电缆的连接、最后如第二张照片所示、它连接到解串器。

    我将接受您的建议来更改电缆、我想问您、我提供的这两种电缆中的哪一种将为我服务(随附了每种电缆的数据表)。

    如果这两种电缆对我不起作用、或者如果我想使用15米长、您建议使用哪种类型的电缆?  如果我想要更长的长度?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    我们通常建议使用低损耗高质量电缆、例如用于954/953链路的 Dacar 302或 Dacar 462。 如果您的目标是15米、则需要在此处获取更高质量的 Dacar 302电缆。 在列出的两个示例中、它们不会显示有关高达2GHz 频率下的射频性能的任何信息、而这正是该链路的工作带宽所在、因此很难评论它们是否可以工作。  

    您可以在此处找到有关 FPD-Link 电缆要求的更多信息:  

    https://training.ti.com/basic-transmission-parameters?context=1134310-1139223-1134170

    https://training.ti.com/common-connectors-and-cables-automotive-applications?context=1134310-1139223-1134171

    https://training.ti.com/what-you-need-know-about-transmission-channel?context=1134310-1139223-1134173 

    我怀疑 SER/DES 之间的高速通道不符合链路要求、这就是您遇到错误的原因。 我建议切换到 Dacar 302或类似电缆、并 在解串器侧使用与串行器侧相匹配的连接器解决方案、我认为这是 Rosenberger FAKRA 连接  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    非常感谢您抽出宝贵的时间给我提供宝贵的建议。  今天、我将进行测试、并向您介绍测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    好的、如果您需要任何其他帮助、请告知我们  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey、您好、我想说您对我帮助很大、因为有时我可以打开摄像头大约一个小时。

    这以前是不可能的、因为几秒钟后连接中断。

    但是、有时当它启动时、我会失去连接、然后在第二次尝试中、它工作正常、或者在其他情况下、它在大约10或15分钟内保持良好、然后连接丢失。

    我可以认为、现在可能不是链路问题、而是来自另一方。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    您到底在寻找哪种支持? 如果您需要帮助解决技术问题、您能否提供您所看到的内容、出现的症状以及如何重现问题的具体细节? 当您说连接中断时、您是否意味着锁定永久处于低电平?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我读取您上次告诉我的寄存器、我得到以下值:

    • 寄存器0x4D:0x17、寄存器0x4E:0xED

    我可以看到寄存器0x4D 中的锁定为高电平、因为它由位0指示、但它有变化、因为它由位4指示。 但我的问题是、如果无法降低灵敏度、也无法切断连接、即无法容忍该错误并继续传输视频。

    如果丢失帧或降低质量、我不在乎、我的主要关注点是连接未切断、并且继续传输可容忍错误的视频。 我可以通过更改内部寄存器中的任何设置来实现这一点吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    解决问题的最可靠方法是解决系统的 SI 组件、因为它听起来像是由于暂时失锁而出现错误。 由于解串器需要能够恢复链路时钟和编码、以便能够接收数据并构建 CSI-2数据包、因此无法防止 SI 超出规格时锁定。 默认情况下、如果由于链路质量而产生错误、器件将转发出错的数据包、但在您丢失锁定事件时、 这意味着 SI 处于无法恢复视频的位置-而不仅仅是一个或两个像素错误

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    非常感谢您的快速响应、但我不理解您在说"解决系统的 SI 组件"时的意思。 SI 组件是什么?

    我完全理解关于失去锁的信息的其余部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    Si 表示信号完整性。 基本上、我认为这里的问题是 SER/DES 之间信号完整性较差的结果、并建议根据我之前的评论、将链路切换为在两侧使用 Dacar 型连接器  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    您是对的、问题来自电缆和使用的连接器。 我非常感谢您的所有贡献。

    大家好、谢谢、Adrian!