This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:将外部 MCU 连接到 TPS25750 EVM 上 TPS25750的从 I2C

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, BQ25730, TPS25750, BQ25731, BQ25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004969/tps25750evm-connecting-an-external-mcu-to-the-slave-i2c-of-the-tps25750-on-the-tps25750-evm

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25730TPS25750BQ25731BQ25730EVM

你(们)好。

对 TPS25750EVM 有一些问题

 

我有一位客户想要使用 BQ25730 (因为 它具有电池系统 FET)、他们希望使用 TPS25750……

他们希望测试 EVM 上的功能、以便在设计电路板时节省一些时间。

 

TPS25750EVM 使用 BQ25731。

因此、我们可以将 BQ25731放入 HIZ 中(在 TPS25750EVM 上)。 我们可以 同时将 BQ25730EVM 连接到 TPS25750 EVM。 我们需要在 TPS25750的 mI2C 总线上安装 TPS25750和 BQ25730。 我们需要使用重型线将 TPS25750EVM 电路板上的 TPS25750D 的 PPHV 输出和 GND 连接到 BQ25730EVM 的 VIN 和 PGND。 如果我们为正确的电池设置 BQ25730、所有这些似乎都可以吗?

 现在是艰难的部分。 由于 TPS25750不处理此功能、我们如何将外部 MCU EVM 连接到 TPS25750EVM 以控制用于充电终止的 BQ25730? 由于 TPS25750EVM 上的 TM4C (主器件)连接到 TPS25750 μ…的 I2C 从端口,是否有禁用 TM4C 的方法或另一种方法? 与 BQ25731相同的问题也适用于 TPS25750 EVM。 由于 TPS25750也不处理该部件的充电终止、因此需要由外部 MCU 完成。 正在尝试寻找选项!

我认为 MCU 用于对补丁软件进行编程、因此、仅对 EEPROM 进行编程并断开 MCU I2C 将不起作用?

此外、还有一个一般性问题、外部 MCU 能否通过其从端口(TPS25750主器件)控制其他 I2C 从器件? 那么、MCU 将通过 TPS25750控制 BQ25730以及其他 I2C 从器件...看起来是可能的吗?

感谢您的帮助!

谢谢、

标记

 

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    如果您愿意对电路板进行所述的修改、则可以按照所述连接 EVM。  只要您不插入 USB MicroB 端口、MCU 就不会产生任何影响。   

    您必须将 I2Cm 端口连接到730 EVM、并连接 PPHV、VSYS 和接地以满足您的系统需求。  我不确定是否有一种简单的方法来对731进行三分法、因此您可能需要取消对731进行微调以满足您的需求。

    我们支持主机接口中的桥接器命令、允许您将命令从从从 I2C 接口传递到主 I2C 接口。   TPS25750主机接口技术参考手册对其进行了介绍。  要参考的命令是 I2CW 和 I2CR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck。

    同时快速确认 BQ25730可以由 TPS25750控制。 730/731具有几乎相同的寄存器集、但电池 FET (731上保留) t 上有几个额外的位、我可以看到。 同样、需要从主机 MCU 中处理充电终止... 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    TPS25750可以控制730或731、以匹配 配置的 Type C/PD PDO。   

    我已经了解了配置、您将需要通过 MCU 控制电池 FET 和充电电流终端。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck。 我还确认了将 BQ2573x 置于 HiZ 模式不会禁用 I2C 总线、因此正确的做法是、如果将此板连接到另一个 BQ2573xEVM、则必须将 BQ25731从 TPS25750EVM 上拔下。