This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:有关 SCL 和 SDA 的 DS160PR410RNQT 问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002320/ds160pr410-ds160pr410rnqt-question-regarding-scl-and-sda

器件型号:DS160PR410

尊敬的 TI:

好的、我想问 一下 DS160PR410RNQT 芯片。  SCL 和 SDA 用于什么、它用于激活线性转接驱动器吗? 我知道 SCL 和 SDA 可以根据唯一地址与其他微控制器进行通信。 但是、我计划同时激活多个 DS160PR410RNQT 芯片、是否需要将所有芯片置于同一地址? 在数据表中、我看到它可以在另一个 DS160PR410RNQT 完成任务后逐次触发、但我想以不同的方式同时使用它。

我想补充一点、我对电子领域缺乏经验、请提供建议。

非常感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS160PR410可通过引脚、EEPROM 或 SMBus 接口- SCL 和 SDA 信号进行选择。 这些用于设置不同的参数、例如均衡器增益设置。 有关详细信息、请查看数据表。 使用 SMBus 或 EEPROM、用户可以一次设置一个不同的寄存器设置。 引脚设置将在加电时同时启用不同的选项。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser、我已经再次阅读了数据表、似乎我需要向  READ_EN_N 输入一个低电平信号、 以便芯片接收来自 SMBus 接口的信号、对吧? 如果我错了、请纠正我的问题。  

    我还进行了进一步的读取、在 SCL 和 SDA 中、不应存在具有相同地址的任何芯片。 这是否意味着我不能同时操作多个芯片、或者 SCL 和 SDA 与操作芯片无关? 据我所知、该芯片是为了稳定和保持信号强度而制造的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请注意 MODE 引脚说明。 在具有 EEPROM 的 SMBus 主模式下、我们需要将该引脚拉低以开始从 EEPROM 读取。 一旦我们处于 SMBus 主模式且 READ_EN 为低电平、器件将开始使用 SCL 和 SDA 信号从 EEPROM 进行读取。

    2)。 SCL 和 SDA 可以在不同器件之间共享、但每个器件都需要有自己唯一的 SMBus 地址。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的纳赛尔,感谢你的答复和指导,但我仍然不知道 SCL/SDA 的用途是什么。 对于我的应用、我只希望此芯片能够提升或保持我的信号强度、从而实现更长的距离、我在一些数据表中发现 SCL/SDA 控制这些:  

    1. 单通道写选择
    2. 广播写入选择
    3. 设置 CTLE 增益电平
    4. 设置 CTLE 直流增益电平
    5. 设置 VOD 电平

    如果我只是想提高信号强度、我是否仍然需要使用 SCL/SDA 呢?

    如果我说有任何问题、请给予建议。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在引脚模式下使用器 件-有关详细信息、请参阅数据表-以设置 EQ 增益或增强信号。 因此、您不需要 SMBus 模式(例如 SCL 和 SDA)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

    我现在明白了、非常感谢!