This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:询问 HD3SS3212和 TS3USB221设计建议

Guru**** 2811435 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TS3USB221, HD3SS6126, TUSB211, TUSB216, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003252/hd3ss3212-asking-for-the-hd3ss3212-and-ts3usb221-design-suggestion

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: TS3USB221HD3SS6126TUSB211TUSB216

您好、先生、

 

我的客户希望设计 HD3SS3212和 TS3USB221来替代 HD3SS6126。

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3212和 TS3USB221的原理图看起来不错。 将在下个月回顾布局。

    我在设计中看到了 TUSB211、建议使用 TUSB212或 TUSB216

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的反馈。 期待查看布局审阅注释。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB3布线看起来正常。

    对于 USB2、U2C3_DP 有三个过孔、对于高速信号而言过孔太大。

    还具有90度角(参见紫色)、应避免这种情况、最好是45度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢。

    您是否会再次查看修订版式(U731和 U732)?  

    感谢你的帮助。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将于明天发送评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新布局看起来不错