This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:每次启动后自动加载配置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004210/ds90ub949-q1evm-load-the-configuratuons-automatically-after-every-bootup

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、团队、

我们正在尝试执行类似这样的设置。

PC -> HDMI -> DS90UB949 EVM -> DS90UB948 EVM ->显示屏。

我们能够正确显示、但问题是每次需要在 DS90UB49和948上加载配置文件。 我们希望在 EVM 上永久加载设置。

 请提供一种方法来实现这一点吗?

谢谢、

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar、

    感谢您的联系。

    回复:"我们希望在 EVM 上永久加载设置。"

    当前可用 的 EVM 没有可用于永久存储设置的非易失性存储器。 但是、模拟 Launchpad (ALP)软件可用于在启动后快速轻松地加载相关配置。 ALP 软件允许用户向"Scripting"选项卡添加永久软按钮、以便用于快速加载任何相关配置。  下面突出显示了此类快捷键的示例:  

    请参阅 FPD-Link 学习中心"6.1使用模拟 LaunchPad (ALP) GUI 配置 FPD-Link EVM "视频、了解有关如何执行该操作的更多信息。 在第12分钟中、视频介绍了如何添加 此类按钮。 以下是供您参考的链接:

    https://training.ti.com/use-analogue-launch-pad-alp-gui-configure-fpd-link-evms

    此致、

    Solomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Solomon、

    感谢您的回答。

    我们将尝试这样做。

    您能否建议我们如何加载 EDID (例如、如果显示分辨率为1280 x 720)、并且我们希望在949上永久加载 EDID。 如何做到这一点? 请提供建议。

    谢谢、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar、

    回复:"...  我们希望在949上永久加载 EDID。"
    949 支持提供 EDID 的四个选项:

    • 外部本地 EDID (EEPROM)
    • 加载到器件存储器中的内部 EDID (该存储器是易失性的、需要从外部 I2C 主器件(本地或远程)加载)。
    • 远程 EDID 连接到解串器侧的 I2C 总线
    • 内部预编程 EDID

    因此、对于外部本地 EDID 选项、 949 EVM 中有一个8引脚插座(U3)、您可以在其中放置 EEPROM。 您可以将其视为永久存储  EDID 信息的另一种方法。 但是、请记住、您需要正确设置 MODE_SEL 以选择此选项。

    此致、
    Solomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所罗门群岛的答复,我们将尝试这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 如果您遇到任何问题、请告知我们。