主题中讨论的其他器件:ALP
大家好、团队、
我们正在尝试执行类似这样的设置。
PC -> HDMI -> DS90UB949 EVM -> DS90UB948 EVM ->显示屏。
我们能够正确显示、但问题是每次需要在 DS90UB49和948上加载配置文件。 我们希望在 EVM 上永久加载设置。
请提供一种方法来实现这一点吗?
谢谢、
Sundar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们正在尝试执行类似这样的设置。
PC -> HDMI -> DS90UB949 EVM -> DS90UB948 EVM ->显示屏。
我们能够正确显示、但问题是每次需要在 DS90UB49和948上加载配置文件。 我们希望在 EVM 上永久加载设置。
请提供一种方法来实现这一点吗?
谢谢、
Sundar
您好、Sundar、
感谢您的联系。
回复:"我们希望在 EVM 上永久加载设置。"
当前可用 的 EVM 没有可用于永久存储设置的非易失性存储器。 但是、模拟 Launchpad (ALP)软件可用于在启动后快速轻松地加载相关配置。 ALP 软件允许用户向"Scripting"选项卡添加永久软按钮、以便用于快速加载任何相关配置。 下面突出显示了此类快捷键的示例:

请参阅 FPD-Link 学习中心"6.1使用模拟 LaunchPad (ALP) GUI 配置 FPD-Link EVM "视频、了解有关如何执行该操作的更多信息。 在第12分钟中、视频介绍了如何添加 此类按钮。 以下是供您参考的链接:
https://training.ti.com/use-analogue-launch-pad-alp-gui-configure-fpd-link-evms
此致、
Solomon
您好、Sundar、
回复:"... 我们希望在949上永久加载 EDID。"
949 支持提供 EDID 的四个选项:
因此、对于外部本地 EDID 选项、 949 EVM 中有一个8引脚插座(U3)、您可以在其中放置 EEPROM。 您可以将其视为永久存储 EDID 信息的另一种方法。 但是、请记住、您需要正确设置 MODE_SEL 以选择此选项。
此致、
Solomon