This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9538:是否可以在不使用上拉电阻器的情况下将 nRESET 直接连接到 VCC?

Guru**** 2876400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004434/tca9538-can-nreset-be-tied-directly-to-vcc-without-a-pull-up-resistor

器件型号:TCA9538

你(们)好

 TCA9538的数据表规定(多次)、如果不需要有源连接、则必须将 nRESET 引脚上拉至 Vcc。  

例如:

如果不需要 nRESET 控制、是否有原因不能将 nRESET 直接接至 VCC?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然可以将 RESET 引脚直接连接到 VCC、但 TI 建议使用上拉电阻器来限制流入器件的浪涌电流。

    我无法保证器件不会受到伤害、但基于我们的芯片的耐用性、这可能是可以的。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。  

    感谢您回来。   

    您能否解释一下电阻器如何限制浪涌电流?   数据表显示 nRESET 引脚的最大输入电流为1uA、因此即使在5V 时、该引脚也应具有5MOhms 的输入电阻?

    我一定会错过一些东西!  与电源斜升改变 nRESET 的输入电阻有关的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我指的是错误的东西、请告诉我、但我认为您在数据表中谈论的是这一点:

    电气特性不是器件的要求、而只是器件在不同测试条件下的瓶胚方式。 该参数所讨论的是仅为器件供电时流入或流出引脚的电流。 您可以将其视为来自该引脚的最大泄漏电流。

    对于上拉电阻 器、我们建议使用1K-10K 范围内的任何电阻器。 这将限制流入引脚的电流、并保持相对较强的上拉电阻。

    [引用 userid="333608" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004434/tca9538-can-nreset-be-tied-directly-to-vcc-without-a-pull-up-resistor/3712153 #3712153"]您能否解释电阻器如何限制浪涌电流?

    这是电阻器的主要用途之一、它返回欧姆定律。  电阻等于电流中的电压。 电阻器本质上等于特定能量电势通过它的速度。 如果您知道为引脚提供的电压、则可以使用电阻器限制进入引脚的电流。 这就是欧姆定律的计算结果。

    该电阻器吸收其限制的额外能量、并将其转化为热量。

    如果这已回答您的问题、请不要忘记点击按钮。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。

    感谢您的回复。  恐怕我还是有点困惑!

    您 正确参考的突出显示部分 显示、在最大1uA 电流下、电流将进入(或流出) nRESET 引脚。 因此、考虑到可施加到 nRESET 引脚的最大电压为6V、它必须具有大约6兆欧的输入电阻。   

    因此、我无法理解在10s 千欧范围内使用10kohm 或1kohm 或任何其他上拉电阻器 如何对流入 nRESET 引脚的浪涌电流产生明显的影响。  与现有的输入电阻相比、电阻的影响可以忽略不计。  (6Mohms+10kohm 基本上仍然是6Mohms!)

    因此、我显然对这块芯片的工作方式有误解。  在 TCA9538运行期间、nRESET 引脚必须在某个点处于低阻抗状态、才能产生任何明显的浪涌电流、大概低于 Vcc = 1.65V? 这种工作条件是我试图理解的、因为可能会对其他引脚产生相同的影响...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我现在意识到我之前的帖子不是很清楚。

    要返回到我之前的时间点、在将电源连接到复位引脚的拆分秒中、电阻器之间将存在电势差。 最终、一旦两侧相等、电势差将消失、此时您会看到上面所讨论的输入电流。 但在拆分秒中、电阻器上存在电势、即当欧姆定律发挥作用时、电阻器限制该电流。

    当您将两个不同的电势短暂地连接在一起时、电势越高、电势越低、电流就越大。 本质上、所有器件都连接了一些寄生电容。 因此、当您将电源连接到引脚或打开电压时、复位引脚的寄生电容必须充电。 您看到的曲线如下所示:

    该曲线的导数是流经该电容器的电流。

    您的电流等于 V (t)/R 如果您没有电阻、则在分段秒内、浪涌电流是无限的。 实际上、还有电阻器在内部连接到该引脚、因此您可能可以将 RESET 引脚直接连接到 VCC。 但是、我们建议添加额外的电阻以进一步限制该电流。

    请告诉我是否仍有任何混淆。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。  

    感谢您的解释、这是有道理的。

    一般而言、对于 TI 器件、如果数据表没有具体提到电阻器的要求、那么可以假设控制线可以安全地直接连接到 VCC 吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不完全是、为了验证是否可以将 nRST 直接连接到 VCC、我必须检查器件的内部结构、以查看是否已经存在任何内置保护。 我无法谈论我看到的情况、原因显而易见。

    对于该器件、我看到已经有一些内置浪涌电流保护。

    如果您没有其他问题、请不要忘记标记最能解答您的问题的答案。 如果其他用户有与您相同的问题、它将关闭该主题并在将来帮助他们。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。

    感谢您的检查并感谢您的帮助。

    如果 TI 数据表未明确提及对串联 R ON 输入的需求、这一点会比较可靠。  可能值得在 TI 内部提出、因为事情可能会爆炸?  如果数据表中没有提到这一点、那么设计人员了解什么是安全的有点困难。  我希望数据表涵盖所有安全关键型要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错、这就是我们建议在 RESET 引脚上使用上拉电阻器的原因。

    TI 将始终确保在器件的绝对最大额定值中规定任何关键电气要求。 只要您在这些条件下运行、就不会对器件造成任何永久性损坏。  

    否则、建议的条件仅适用于器件的功能、因此器件可以按预期工作。 如果您在建议的条件之外运行、器件可能无法按您的意愿运行、但只要您在绝对最大额定值内运行、您仍不会损坏器件。

    我希望这可以消除对 TI 数据表中信息的担忧。

    最棒的

    Chris