This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:支持音频的 HDMI 转接驱动器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999004/sn75dp159-redriver-for-hdmi-that-supports-audio

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件: TDP158

您好!

我正在寻找一个源端的转接驱动器/重定时器、该转接驱动器/重定时器能够支持 HDMI 1.4或更低版本、还能够支持通过 HDMI 传输音频。 目前、我已选择 TDP158和 SN75DP159。 请告诉我、这两者中最好的选择是哪一个。

我有交流耦合 HDMI 源。 此外、您能否告诉我这些 IC 是否支持通过 HDMI 传输音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要记住的一点是、如果源检查适配器 ID 缓冲器以区分 HDMI 和 DVI 输出。 DP158没有适配器 ID 缓冲器、读取适配器 ID 缓冲器时、HDMI ID 代码将读取为0x00h。 HDMI ID 代码0x00h 表示这是一个 DVI 接口、并且不支持通过 DVI 传输音频。 如果切换到 DP159、并且选择为 HDMI、DP159的适配器 ID 缓冲区将读取为 HDMI、然后支持音频。

    如果源不检查适配器 ID 缓冲器、并且始终以 HDMI 形式输出音频、则也可以使用 DP158。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DP159有两种变体。 SN75DP 和 SN65DP。 哪一个是音频的最佳选择。 或者这两种型号是否都支持音频。

    此外、对于具有电路原理图设计的音频电路、我还必须注意任何特定的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65和 SN75之间的差异是工作温度范围。 SN65的温度范围为-40至85C、而 SN75的温度范围为0至85C。 两者都支持通过 TMDS 传输音频。  

    音频、视频和辅助数据通过三个 TMDS 数据通道进行传输、因此请遵循您的设计的数据表或 EVM 原理图中的参考原理图。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在设计中使用的是 SN75DP159。 我使用硬件设置来配置 IC。 我在数据表中检查了一个参考设计、并观察到考虑了65K 上拉和下拉电阻器。  

    考虑该值是否有任何特定的原因。 或者、我能否考虑10K 上拉和下拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于上拉、您必须使用65k。 对于下拉、您可以使用10k。 以下是容差。  

    [3级输入引脚]
    上拉:65K +/- 10%
    下拉:0至65k + 10%

    [2级(LVCMOS)输入引脚]
    上拉:0至65k + 10%
    下拉:0至65k + 10%

    将标称电阻值+容差保持在上述范围内。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    我的设计中使用的是 SN75DP159RGZT。 我必须支持前面提到的通过音频传输的 HDMI。 您确认音频将通过 TMDS 线路传输、无需连接 SPDIF 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPDIF 是与通过 TMDS 数据通道传输的音频分离的音频路径。 您使用的音频源是否支持单独的音频输出?

    谢谢

    David