This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:THVD2410 70V 总线故障

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003486/thvd2410-thvd2410-70v-bus-fault

器件型号:THVD2410

引脚 A 和 B 输入24V 电压、芯片引脚将烧毁、

A/B 引脚可输入的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    该器件的总线引脚可承受相对于器件接地施加的高达+-70V 的电压。 如果器件在施加此类短路时驱动总线、则会在内部限制短路输出电流、以避免损坏器件。 只要总线条件保持在建议的+-25V 范围内、此器件将保持运行状态。 一旦超出此范围、故障期间的功能将无法保证、但在超出绝对最大范围之前器件不会损坏。  

    您是否经历过因故障测试而导致的器件损坏? 如果是、我想详细了解您的测试设置、以确定导致此故障的原因。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    我的客户方面也发生了类似的情况。 它们在引脚 A 中添加了24V 电压、发现部件损坏。

    它们将 RE 和 DE 连接在一起、MCU 输出高电平连接到这两者。 这意味着该器件处于驱动器模式。

    当收发器作为驱动器运行时、我们如何限制短路电流、我对此感到非常有趣。  

    在驱动器短路期间、我们可以处理的最大电压电平是+/-25V?  

    该规格的数据条件是什么? (我假设当我们通过 D 引脚发送数据时最大电压规格不同、并且特定占空比将使短路电流流经不同的 FET。 但是、如果我们在 D 引脚中添加恒定电平、则短路电流将仅流经一个内部 FET)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    本文档概述了此器件和其他器件规格的测试条件。 第2.2.5节详细介绍了短路输出电流设置。  

    您能否与我们分享您使用的测试电路?

    • 使用了什么电路板、包括哪些无源组件(电容、端接和串联电阻、TVS 二极管或其他保护)?
    • 如何施加故障电压(电源、手动连接或连接后打开)?
    • 故障被识别之前应用了多长时间?
    • 是否可以在怀疑有损坏后测量器件的输入电流(通过 Vcc)?  
    • 最后、您能否在器件顶部共享标记? 所有数字/字母或它们的图片都可以。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    问题已经解决。 客户将错误的样片安装到他们的原型上。  

    更换正确的器件后、所有测试结果均在我们的预期范围内。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我很高兴听到这个问题已经解决。 我将关闭该线程。  

    此致、
    Eric Schott