This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:某些电路板未检测到 USB 集线器

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002264/tusb4041i-q1-usb-hub-not-detected-in-some-boards

器件型号:TUSB4041I-Q1

您好!

我在设计中使用 TUSB4041作为 USB 集线器。 我总共需要6个 USB 端口、因此使用了两个 USB 集线器。 USB 上行连接到处理器、下行连接 到5个器件和一个连接器。 我的问题是在某些主板中检测到 USB 集线器、但在其他主板中未检测到。 我已经检查了24MHz 时钟、3.3V 和1.1V 电源轨、所有这些都很好。 并且还检查了上电顺序、1.1V 将在3.3V 之前。 我 还通过隔离处理器并直接连接到 PC 进行了 PC 检查、但未进行检测。 有人能建议一些解决方案吗? 我在这里附上了原理图。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_2D00_-USB-HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试通过增加 GRSTz 上的1uF 来增加复位时序?  电路板上的电源电压斜坡时间有多慢?

    一个可能的问题是 USB_VBUS 是一个检测输入、在有源主机连接到集线器之前不应处于高电平。  如果这在主机复位结束之前变为高电平、则主机和集线器可能会不同步。

    您能否探测主机和集线器之间的 DP/DM 线路、并分享未检测到集线器时发生的情况?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的建议。

    我们已确保集线器电源和 USB_VBus 仅在主机器件打开后启用。 我们从基于 Linux 的主机以及基于 Windows 的主机尝试了这种方法。 主机仍然未检测到集线器。此外、我们还检查了 DP+上的电压、该电压始终很低(也在 DP-上)。我们无法探测当前的 USB 差分信号转换(由于锁定、无法访问设备)。 我们现在还可以尝试其他什么吗?

    此致

    Ebin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认 USB_VBUS 线上的电压约为500mV?  此外、USB_R1引脚上的电压是多少?  时钟是在运行还是停止?  是否有足够的焊锡膏连接集线器的散热焊盘?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    由于具有鲜明的锁定效果、我无法访问系统、因为我位于另一个位置。 我将在访问系统后更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题。  在您能够时更新线程。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    我已更换 USB 集线器 IC。 现在它正在工作。 移除 IC 时、我们看到了一个干焊料。 可能是问题所在。 现在它正在以任何方式工作。 感谢您的宝贵反馈和建议。

    此致

    Ebin