This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:您可以建议推荐器件吗?

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005146/dp83869hm-could-you-propose-recommend-device

器件型号:DP83869HM

你(们)好。

我们的客户正在寻找以太网 PHY 器件、以用于满足多种条件的路由器。

・1Gbit 以太网单 PHY

・SGMII 至光纤(SFP:1000BASE-X)

我们计划提出 DP83869HM。 对吗?

如果您推荐其他器件、您能告诉我们吗?

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    我同意;我会为此应用推荐 DP83869HM。

    谢谢、
    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    感谢你的答复。

    我为客户推荐了该器件。 我被问及一个后续问题。

    在数据表 P22中、该器件似乎具有多种功能"光纤以太网 PMD 连接或 SGMII 连接"。

     这是否意味着此设备必须选择引脚功能光纤或 SGMII?

    客户希望 在 SGMII 和光纤之间建立连接。

    如果我们要将 SGMII 连接配置为光纤、是否需要使用两 个 DP83869HM、如下所示?

     SGMII⇔DP83869HM⇔RGMII⇔DP83869HM⇔光纤

    请告诉我一些推荐方法。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    是的、这是正确的设置。 此外、请参考数据表中的自举部分以回答有关模式选择的问题。

    此外、由于此主题已标记为"已解决"、因此请创建新主题、以解决任何其他问题!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    感谢你的答复。 很抱歉在这个主题中提问。

    我明白了。  

    此致、  

    太泰塔玛