This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:接口论坛

Guru**** 2761155 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004379/dp83867ir-interface-forum

器件型号:DP83867IR

DP83867IR:通信问题。
大家好、

在我们的机器中、DP83867IRRGZ 作为以太网控制器、Xilinx XCZU5EV 作为 FPGA。

我们已将机器连接到外部以太网交换机:TP-LINK TL-SG108、并已将 PC 连接到外部以太网交换机。 EUT 和以太网开关之间的电缆通过钳位。

在抗扰性测试期间、我们在1Gbps 速率下在 EUT 和外部 PC 之间执行了 ping 命令。

抗扰度测试为 EN 61000-4-4 (突发电平0.5kV (重复频率 5kHz)、钳位在以太网电缆上)。

当我们应用突发时、以太网连接失败、当突发停止时、以太网连接被恢复。相同的测试@10/100Mbps 成功结束。
如果我们将电压增加到1kV、以太网连接将丢失"链路"、并且在突发结束时、连接不会恢复。

我们已经完成了相同的测试 Xilinx 评估板(HW-Z1-ZCU104评估板(XCZU7EV-2FFVC1156))、结果是相同的:@1Gbps、当我们应用突发时、etetnet 连接下降。


为了提高抗噪性能、您有什么建议吗?

提前感谢、

迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我的想法是、这很可能是板相关故障。 我将复制并粘贴下面的一些布局优化指南! (这些来自不久将在线发布的应用手册。)

    MDI 布线
    每条 MDI 布线的总长度应小于2英寸或2000密耳。 布线应加长
    对于1G 传输、在20密耳以内;对于100M 或10M 传输、在50密耳以内。 的数量
    MDI 布线上的过孔和残桩应保持最小。
    典型阻抗应为100欧姆差分电阻、并具有+/-10%控制。 阻抗不匹配
    降低吞吐量、有时会足够大、导致通信故障。 不匹配的原因
    防止最大功率传输到反射点以外的信号反射。 。
    可能需要调整 MDI 布线上的阻抗以匹配电缆的阻抗。 验证电缆
    数据表中的输入阻抗。
    如果"w"等于 MDI 布线的宽度、同一层上的接地平面应至少与3 *w 保持距离
    MDI 布线。 与 MDI 布线的首选距离为5*w。 设计 MDI 布线之间的该距离
    接地层可防止不必要的电容阻抗。

    建议在 MDI 布线下方的层上使用连续接地。 接地平面应剪切、或
    仅在迹线上的组件下方。 其中一些组件包括变压器/磁性元件、扼流圈、
    交流耦合电容器和 ESD 二极管。 对于汽车应用、建议使用"全层"空隙、但
    "双层"空隙是最低要求。 "双层"空隙将包括组件的层
    和下面的层。 对于标准应用、建议使用"双层"空隙。 之间的距离
    对于大多数应用、元件的边缘和空隙的边缘应约为20mil。 一些
    应用可能具有更短的距离、而其他应用可能需要更大的距离。 请使用该设计
    EMC 要求来确定最佳距离。

    磁隔离

    任何层的磁性元件下方都不得有金属。 如果磁性元件下方需要金属、则必须是金属
    至少由接地层隔开。 带集成磁性元件的 RJ45连接器下方允许使用金属。
    下图显示了磁性元件下方没有金属的布局示例。

    GND 平面

    尽可能放置接地平面、并在整个电路板上使用拼接过孔来创建较短的返回路径。

    接地 GND 隔离

    在所有层上、接地应该与电路板的其余部分隔离至少20密耳。 该图
    下面显示了这方面的一个示例。

    此外、在接地 GND 和正常 GND 之间放置一个电容器和一个高阻值电阻器(1MOhm 或更高)有助于解决噪声问题

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny Woodahl、

    在硬件级别、一切正常、阻抗、距离等。 在制作电路板之前、我们会先制作信号完整性传感器。
    为了了解问题是什么、我们进行了一些测试和验证、如应用手册中所述:


    -“DP83867故障排除指南”
    -“How to Configure DP838xx for Ethernet Compliance Testing (如何配置 DP838xx 以太网合规性测试)”

    在所有测试中、信号均符合这些应用手册中显示的结果。

    我们对更改寄存器值进行了一些测试:

    1. RGMIIDCTL:我们已更改 TX 和 RX 信号上的延迟量。 以太网连接在这些寄存器的许多配置中工作正常。 当寄存器的值低于0x33或超过0xEE 值时、以太网连接停止。 由于连接不会因大量延迟值而下降、我们可以说 RGMII 具有稳定的信号。
    2. PHYSTS:默认情况下、芯片具有自动协商功能。如果我们尝试禁用自动协商功能、然后设置速度、则链路会下降、以太网连接不会恢复。 我们无法理解这一事实。

    为了调查我们的问题联系、您是否有任何建议?

    我们可以检查一些寄存器值吗?

    您是否知道此以太网 PHY 上存在类似的问题?

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您能否确认您的设计中的最后三个设计建议已完成? 如果您能够、能否共享您的布局设计以确认这些设计是否包含在您的设计中。 如果没有这些建议、该设计将无法通过这些测试。

    谢谢、

    利斯尼