This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:关于 LED 接口和内部 PU/PD

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004185/dp83848k-about-led-interface-and-internal-pu-pd

器件型号:DP83848K

您好!

 

关于 DP83848K 上的 LED 接口和内部 PU/PD、我的客户有一些问题。

  

(问题)

(1) LED 接口的灌电流/拉电流最大值为多少(LED_SPEED / LINK)?

(2)多少个电阻器是内部 PU/PD 电阻器?

 

我们无法在数据表中找到它们。

 

此致、

TAO_2199

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我正在研究这一点、并将尽快跟进这些信息!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

     

    您会告诉我有关问题的当前状态吗?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我仍 在查找此信息。 很抱歉耽误你的时间,感谢你的耐心。 收到这些信息后、我会立即回复!

    谢谢、

    利斯尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    由于这是一个较旧的器件、因此我们无法仿真灌电流/拉电流信息。 此信息可通过测试找到。 如果您希望我对其进行测试、我可能能在下周初或中测试此信息的最早时间。

    请告诉我您希望如何推进。

    此外、您能否澄清第二个问题?

    谢谢、
    利斯尼