This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:如果我更改线宽、CDR 锁定将不起作用

Guru**** 2758725 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005060/ds280df810evm-if-i-change-the-linewidth-cdr-locking-does-not-work

器件型号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他器件:DS280DF810

您好!

我有一些问题

当我们输入10.3125GHz 的线宽时、

CDR 锁定仅适用于10.3125和25.78125 GHz 的标准模式

在手动模式下、CDR 锁定可在10~11GHz 下实现。

如何使其在所有线路宽度(<10GHz、>12.5GHz)下工作?