This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822RHBR 温度范围

Guru**** 2872390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005314/dp83822i-dp83822rhbr-temperature-range

器件型号:DP83822I

大家好、

DP83822 EVM 上组装的器件是 DP83822RHBR。

您能告诉我们该器件的温度范围是多少吗?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    您是指 DP83822HRHBR 吗? 该器件的温度范围为-40°C 至125°C。 您可以在数据表中找到封装类型的温度范围。  

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。