This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:PoE 用例

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004678/dp83td510e-evm-poe-use-case

器件型号:DP83TD510E-EVM

大家好、

需要您对我们客户的问题提供专业知识。 我们是否有 使用单线对以太网的示例设计或文档、以及是否也在传输电力的情况下使用此类 PHY? 通常会引用单对上的功率/数据、但遗憾的是、我们无法找到有关如何将信号注入现有线路的示例设计或信息。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    SEM 团队的设计演示了 PoDL (数据线路供电)用例。 如果您需要任何帮助来联系合适的人员、请告诉我。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Lysny,

    非常感谢您对此进行深入研究。 是的、您能帮助我们与 SEM 团队建立联系吗?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    请给我发送一封电子邮件、我们可以离线继续。 )

    谢谢、

    利斯尼