This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:TPS65982DMC 在 Intel 参考设计 Thunderbolt 4 Gulliver Creek 的原理图问题上

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005271/tps65982dmc-tps65982dmc-on-the-schematic-problem-in-the-intel-reference-design-thunderbolt-4-gulliver-creek

器件型号:TPS65982DMC

尊敬的 TI 工程师

我发现英特尔的 Thunderbolt 4 Gulliver Creek 参考设计是否有问题。 您能帮助检查随附的工程图吗? 在 TPS6598X 的配置工具中选择了 Gulliver Creek。 视图中的默认配置项目似乎与工程图设计不一致。 此 Gulliver Cree 原理图是否与 TPS6598X 默认 Gulliver Creek 配置相对应、并且可以在不修改配置项的情况下运行?

感谢您的支持

:电子邮件:engineer7@win-star.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    请遵循最新工具中的默认项目。 添加了额外的 GPIO 作为"以防万一"、最新模板具有 Gulliver 的必要设置。

    对于分压器、它是比率、而不是电压。

    Jacob