Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:TCAN1042H
你(们)好
我想问我们是否有采用 HVSON 封装的引脚对引脚器件来替代 TJA1021? 由于供应短缺、客户希望更换 TJA1021 (必须是 HVSON 封装)、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H
你(们)好
我想问我们是否有采用 HVSON 封装的引脚对引脚器件来替代 TJA1021? 由于供应短缺、客户希望更换 TJA1021 (必须是 HVSON 封装)、谢谢
您好!
首先 、TCAN1042的引脚确实与 TJA 器件的引脚相匹配、但 TCAN1042上没有 SPLIT 引脚。 该引脚不再需要通过发射认证、因此根据您购买的器件、它现在用作 NC 或 VIO 引脚。 TJA 器件也是如此。
您可以购买采用 VSON 封装的 TCAN1042、它称为 TCAN1042DRBQ1。 我们的一些分销商似乎仍然供应少量产品。
是电气特性的细微差异。 这里是我发现的一些差异。
不过、这些差异很小、我不希望在更换这些器件时出现问题。 我仍然建议您仔细了解 TCAN1042的电气特性、并确保它符合您系统的规格。
如果您通过 c-ayoub@ti.com 向我发送了一封电子邮件 、我可以向您发送一份竞争分析、该分析被整合在一起以比较这两款器件。
如果这已回答您的问题、请不要忘记点击按钮。 如果您还有问题、请告诉我。
最棒的
Chris