This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:用于 IC 的软件 I2C 控制复位

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004999/sn65dphy440ss-software-i2c-controlled-reset-for-ic

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好 、

我自己 Anand。

这是转接驱动器的用例。

请在下面查找以下查询:-

从数据表中我了解到 IC 具有硬件复位功能。 我的问题是、是否有任何选项可通过 I2C 复位 IC。

2.我们已在摄像头传感器和处理器之间连接转接驱动器。 如果转接驱动器 IC 处于活动状态(复位=高电平)且摄像头流不会进入转接驱动器输入,转接驱动器的输出引脚是否会进入某个未定义状态,从而导致处理器触发错误输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand

    1、不能通过 I2C 寄存器复位 DPHY440。

    2.当摄像机未将数据流式传输到 DPHY440时,摄像机是否会进入 LP00状态?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.很清楚。

    2.请考虑摄像机处于复位状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand

    当摄像头处于复位状态时、您是否知道它是否在总线上驱动 LP00条件? 如果是、则 DPHY440还将在其输出端驱动 LP00。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    注意到了 OK。

    是否可以按顺序连接通道? 如 MIPI D0线路到 IC 引脚 D3、可轻松实现布局布线  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand

    对于 DSI, DPHY440的通道0是唯一支持反向通道的通道。 因此、DPHY440通道0必须始终连接到 GPU 和面板的通道0。

    对于 CSI、 CSI-2没有反向通道路径。 因此、不需要通道排序。  

    谢谢

    David