This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319EVM:电路板电源和 VBUS 输出的独立电源

Guru**** 2866700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004673/tusb319evm-separate-supply-of-board-power-and-vbus-output

器件型号:TUSB319EVM

你(们)好

我想将电路板电源和 VBUS 输出分开。

我希望 TUSB319在12V-DC 自供电下工作。
另一方面、我希望 TypeC-CN 的 VBUS 输出由 uUSB-CN 提供。
这样的配置是否可行?

例如、当 SW1位于2 (USB 电源) 且连接了12V-DC-JACK 时、
哪一个是 TUSB319的电源和  类型 C-CN 的 VBUS 输出?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 接受我的友谊请求、我将向您发送原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我已收到您的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我用原理图解决了我的问题。