This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMA2RJ45EVK:报价号:QDBCA69 -使用 SMA 至 RJ45适配器板时需要范围扩展吗?

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160943/sma2rj45evk-quote-qdbca69---range-extension-necessary-when-using-the-sma-to-rj45-adapter-board

器件型号:SMA2RJ45EVK

您好!

我代表客户问题发布了此问题。 他打算在摄像机应用中使用适配器、但有人担心覆盖范围和其他可能出现的问题。

以下是目标应用的摘要:

------  

我正在开发一个移动/滑动远程摄像机系统、用于在天篷中拍摄野生动物。

我遇到的一个问题是、我使用的摄像头滑块只有2.4GHz RC 范围20m。

遗憾的是、如果可能、我需要大约50-100M。

由于滑块 TX 和 RX 的设计、不可能采用简单的高增益信号增强器路由。

滑块使用我计划取下的 RPSMA 天线、将一根短(1m) SMA 电缆穿过防风雨外壳连接到另一根
防风雨电源转换和通信盒。

我想知道的是、是否可以将该部件安装到防风雨箱中、将 RPSMA 端口从滑块连接到
SMA/RJ45转换器、使用1m SMA 电缆。 然后将50米以太网电缆从包装箱中的转换器路由回摄像头操作员所在的位置。

在操作员端、您需要另一个连接天线的转换器。
理论上、这只是将天线通过电缆重新定位到电流滑块控制器的可控 RC 范围内。

我相信这并不是那么简单、您可能需要一些电源来使用诸如 POE 注入器之类的器件将信号推入以太网、
----   

这是否是您可以帮助并建议是否可以实现这一点、即使用某个范围扩展器来稳定信号?

非常感谢。

此致

Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    此电路板尚未在您注意到的环境中使用或验证。 因此、它可以工作、也可以不工作。 客户可以购买一个器件、并根据需要尝试。 这也取决于发送器和接收器的功能。

    此致、Nasser