This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:SDI 视频270Mbps 模式的 RXCLK 输出频率

Guru**** 2837490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160784/lmh0341-rxclk-output-frequency-for-270-mbps-mode-of-sdi-video

器件型号:LMH0341

您好!  

我们无法了解该 IC 的 RXCLK 输出在270Mbps SDI 模式下的时序。 根据数据表时序图图图图3、它是331MHz。 但是。 对于具有5位并行数据的270Mbps 模式、情况如何? 我们将这些 IC 数据传输到 FPGA 主机、为了设计 FPGA 设计、我们确实需要了解该 IC 的 RX 时钟频率。 请提供详细信息。

谢谢、

Miheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miheer、

    您所指的是最快的时钟速率-请注意、此部件的运行速率为3Gbps。 通常、RX 时钟是数据速率的十分之一、它是 DDR。 对于270Mbps、RX 时钟实际上是27MHz。 在此速率下、我们有5个 LVDS 对数据、而使用 DDR、我们将获得5x2 (DDR) X27=270Mbps。 对于2.97Gnps 或3G、我们 将具有5X2X297或2.97Gbps。

    此致、Nasser