This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1048:DSLVDS1048输出端的不良尖峰

Guru**** 2983930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158080/dslvds1048-undesirable-spikes-at-the-output-of-dslvds1048

器件型号:DSLVDS1048

你好

这是此主题的后续操作: e2e.ti.com/.../4178276

在降低了空气内偏斜后、我仍然会在本应为低电平的通道上看到不良尖峰。 这是一张图片。  

原理图如下所示

顶层和底层视图为:

  

请帮助。

谢谢你

最好  

费萨尔

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、

    我建议向电源添加与数据表第11.1.1节类似的附加去耦电容器、同时查看 参考指南。

    此外、您能否再次确认电缆是否平衡? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的回复。 是的、我的电缆已平衡。 我的 LVDS 信号带宽为250MHz。 我想知道它是否会导致尖峰问题? 这是否是一个原因?

    谢谢

    最好

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、

    [引用 userid="494022" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158080/dslvds1048-undesirable-spikes-at-the-output-of-dslvds1048/4364343 #4364343"]这是否是原因?

    与此器件指定的高达400Mbps (200MHz)非常相似。 布线/电缆长度与频率之间也存在信号完整性关系、因此建议减小两者(如果可行)、以确认其如何影响信号、谢谢。

    此致、

    Michael。