This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9801:SCL 和 SDA 可互换吗?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160981/tca9801-are-scl-and-sda-interchangeable

器件型号:TCA9801

根据数据表告诉我的、应该可以通过交换两侧的引脚来交换 SCLx 和 SDAx 缓冲器单元。 TCA980x 器件是否存在一些内部限制、或者是否可以进行此类交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件在电气级别工作、其中 SCL 和 SDA 信号的行为相同。 您可以进行交换。