This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:高侧噪声输出。

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158078/xio2001-output-with-noise-from-high-side

器件型号:XIO2001

您好!

我的客户观察到 XIO2001 EVM 上 PAD01引脚的以下波形。  您可以看到高侧的噪声。


该噪声与 XIO2001输出的 CLKOUT6相同。 (CLKOUT6连接 CLK 引脚)。  

*1. TI 是否对 XIO2001上的 CLKOUTx 时钟输出进行过任何生产测试?

*2. 是否可以将 CLKOUTx 的噪声放大到每个引脚、例如 PAD01?  并且是否可以在所有 PCI 输出引脚上输出超出 PCI 规格的波形?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    我们 确实在 XIO2001上进行了 CLKOUT 的生产测试。  它应符合数据表表表表6.9中列出的规格。

    2. 每个引脚都有交叉耦合的可能性,但我认为它非常小,不超过 PCI 规格。   

    您是否对器件有任何疑问?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在 PS 引脚上输入噪声、则假定 XIO2001上的行为是什么?

    我的客户有一个问题、就是不能在带有 XIO2001板的特殊 PC 上唤醒操作系统。  在该电路板上、XIO2001的 PS 引脚直接与 GND 相连。  这就是我提出的原因。

    谢谢、此致、
     M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

      如果没有更多有关其他引脚状态的上下文和附加信息、则无法预测 PS 引脚上输入噪声时的行为。   通过查看您的客户在使用该器件时遇到的问题并努力发现其原因、可以更轻松地解决此问题;除非 您有证据表明 PS 引脚上的噪声是问题。  如果您这样做、请分享您的发现。   我不希望将 XIO2001焊盘连接到 GND 会有问题。   

    在客户的情况下、XIO2001在不需要时唤醒操作系统。  我们如何确认 XIO2001正在唤醒操作系统?  是否有可分享的报告或实验室结果?

    XIO2001 EVM 是否与电路板上的 XIO2001有相同的问题?  您是否有可以分享的原理图?   

    谢谢、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题仍然存在。  关闭这个。

    (+) XIO2001:高侧噪声输出(移至内部论坛)-接口-内部论坛-接口-内部- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Nicholaus