This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:EN 未连接至 VCC。

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160461/tca9511a-en-is-not-connected-to-vcc

器件型号:TCA9511A

大家好、

如果 EN 未连接到 VCC、而是连接到另一个电源、并且将输出信号(SDA_OUT/SCL_OUT)上拉至 EN 引脚所在的电源、那么这种使用是否存在风险? 谢谢。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 和 I/O 引脚具有过压容限。

    I/O 引脚可与任何电源配合使用。 ×引脚需要至少0.7 μ V VCC 的高电平电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    在您提供的情况下、不应存在任何问题。 只要您在 EN 上提供足够高的偏置电压(如 Clemens 指出的那样)、该器件就应该正常工作。 如果 EN 电压高于 Vcc 电压、您可能会看到一些轻微的泄漏电流、但它不应影响运行/应用。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的更新。  如果 EN 的电压等于 VCC 的电压、该怎么办? 轻微泄漏电流是如何产生的? 谢谢。

    此致、Charlie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。